This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:与具有 USB 最大要求器件的 MSP430串联

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500, MSP430F5513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219735/msp430f5500-which-msp430-siries-that-have-usb-most-recommanded-device

器件型号:MSP430F5500
主题中讨论的其他器件: MSP430F5513

大家好

我选择具有 USB 的 MSP430作为新的设计。

候选人如下:

MSP430F5500至 F5510系列

MSP430F5513至 F5529系列

MSP430F563x 系列

4.MSP430F565x 系列

Q1:它们都有非常相似的信息,有按产品生成的 sepaprete DS ?

Q2:哪个系列最适合新设计? 从一个交付时间,生命时间,虫子。

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的设计所需内容的更多信息? 确定哪种滤波器最适合您的应用。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    我们将使用 USB x1、串行通信(SPI、UART) x2和 GPIO。

    MSP430具有足够的 CPU 处理速度。

    MSP430F5xx 中是否没有生成这样的东西?

    谢谢。

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 USB 硬件模块都是相同的。 MSP430F55x 最大时钟为25MHz、而 MSP430F56x 限制为20MHz。 选择一个可用且具有足够引脚和外设的器件、并且价格低廉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zmo、您好!

    我了解到每个 MSP430F55x 的一些外设是完全相同的。

    感谢您的信息。

    此致、

    GR