This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:大型 FRAM 阵列

Guru**** 2826795 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219351/msp430fr6007-large-fram-arrays

器件型号:MSP430FR6007

伙计们–

 

我尝试在具有两个大型阵列和三个较小阵列的应用中使用 msp430FR6007。  大型数组为63、000字节和31、000字节。  较小的数字部分各为几百字节。  该数组必须为非易失性数组并使用 pragma NOINIT 语句位于该数组中。

 

虽然他们的位置不是很重要,但我本来想在0x10000以上找到他们。  但是、非易失性 NOINIT 也很重要。

 

我似乎能够编译程序(测试版本)、但显然无法链接它、因为  每个数组和与每个数组关联的变量出现错误"#10015-D 输出文件无法加载等"和"#17003-D 从函数"main"重定位到符号等"。

 

我查看过 TI 网站和论坛、但没有取得进展。  我想我不明白如何设置链接命令文件、也不知道如何实现我需要的结果。

 

我如何操作需要使用的数组、并且在不违反地址限制的情况下这样做(我认为必须有一些数组、但我不知道它们是什么!)?  如何设置项目和链接器文件以实现所需的结果?

 

我们将非常感谢您提供任何帮助。  是否有任何文档可以提供帮助?  我已经找到并阅读了基本的 fram 文件以及论坛的几个帖子。

 

此致

Bob Scott

bobscott@jamesports.com

214.673.1439.

4/22/23.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在默认的链接器.cmd 文件中、TI.noinit 段位于 RAM 中、这可能是导致您出现构建错误的原因。

    通常只需在 ti.persistent 之后将"TI.noinit :{}>RAM"行移到 Group(read_WRITE_memory)中即可(并删除">RAM")。 有了这种配置、链接器就会为您配置 MPU。 不过在本例中、您的数组太大 、我希望会将 text._isr 部分(需要位于低 内存中)从低 FRAM 中向上推。

    有一些更"优雅"(但复杂)的方法可以做到这一点、 但我认为最简单的方法是将 FRAM2存储器区域的顶部分割成一个新的存储器区域(我们将其称为 NOINIT_FRAM)、该存储器区域的大小应与所有阵列相匹配、并与1KB (0x400)边界对齐(对于 MPU)。 我似乎找不到 lnk_msp430fr6007.cmd 的副本、但我认为它可能看起来像:

     FRAM2          : origin = 0x10000,length = 0x20000
     NOINIT_FRAM    : origin = 0x30000,length = 0x14000

    然后您可以将 TI.noinit 赋值更改为" TI.noinit :{}>NOINIT_FRAM"。  

    然后、您必须手动配置 MPU ("Build Settings->General->MPU[Tab]")以使该区域成为 RW、因为自动配置并不真正涵盖这种情况。  

    我还没有尝试过、但我认为它应该起作用。  我试过它,它似乎起作用。

    有点相关:由于我希望这些数组能够在新代码下载后继续使用、因此您应该将"擦除"设置("Properties->Debug->MSP430 Flash Settings->Erase Options")设置为"替换已写入、保留未写入的代码"——或者"只保留必要段",我忘记了。

    [编辑:修正了排印错误;少量澄清;修正了.cmd 文件名][更多编辑:我在具有类似内存映射的 FR5994上尝试过它。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试处理它。  我还制作了一个外壳程序来演示这个问题。  附加查找 main.c、main.h 和 lnk_msp430fr6007.cmd 文件。  我很感激我能得到的所有帮助。

    main.c
    
    #include <msp430.h> 
    #include "msp430fr6007.h"
    #include "main.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    
    
    #pragma NOINIT (numtrans)
    int numtrans;  //number of transations
    #pragma NOINIT (transstart)
    int transstart;  //starting transaction address
    #pragma NOINIT (transend)
    int transend;    //ending tranaction address
    #pragma NOINIT (card)
    CARD card[2000];  //cards to b used
    #pragma NOINIT (numcards)
    int numcards;
    #pragma NOINIT (hose)
    HOSE hose[8];   //hose file
    #pragma NOINIT (config)
    CONFIG  config; //local configuration
    #pragma NOINIT (combfr)
    char    combfr[COMBFRSIZE];   //transmit/receive buffer for large files
    #pragma NOINIT (BadMsgCnt)
    char    BadMsgCnt;
    #pragma NOINIT (pt1)
    char    pt1[21];    //first prompt a char string usually SWIPE OR ENTER CARD
    #pragma NOINIT (pt2)
    char    pt2[21];    //has to be 20 char plus one for null
    #pragma NOINIT (pt3)
    char    pt3[21];
    #pragma NOINIT (pt4)
    char    pt4[21];
    #pragma NOINIT (pt5)
    char    pt5[21];
    #pragma NOINIT (pt6)
    char    pt6[21];
    #pragma NOINIT (pt7)
    char    pt7[21];
    #pragma NOINIT (pt8)
    char    pt8[21];
    #pragma NOINIT (pt9)
    char    pt9[21];
    #pragma NOINIT (pt10)
    char    pt10[21];
    
    
    //variables for ram
    int msecs;
    int msecs5;
    int secmsec;
    char myAddress[2];
    
    /**
     * main.c
     */
    void main(void)
    {
    	
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // stop watchdog timer
        _DINT();  //TURN OFF INTERRUPTS
    
    //THIS NEXT SECTION IS JUST TEST STUFF
        int modvalue = 2;
        numtrans = modvalue;
        transstart = 0;
        transend = 2;
        card[0].num = 3;
        numcards = 2;
        hose[2].num = 2;
        combfr[0]= 0x02;
    //END TEST STUFF
    
        init_micro();  //init things
    
        if (CEINT == 0)
        {
            __asm(" NOP ") ;
            //display message "POWER FAIL INOPERATIVE"
        }else
        {
            CEINT = 0x0110;  //turn on power fail int
        }
        _EINT();  //turn on interrupts but note that Swipe and  interrupts are not enabled locally
                  //so, at this point the only things on are the power fail, 1 ms timer, and uart interrupts
    
    	return 0;
    }
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: TimerA0_int
    *
    * Desc:     This INTERRUPT polls the offhook switches every msec
    *               has a debounce routine and sets offhook status for each side
    *
    *               Could also poll pulser at offhook = true for each side
    *               This would reduce number of interrupts
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    
    #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void TIMER0_A0_int(void)
    
    {
    
      ++msecs;                // this interupt occurs every millisec increments counter each time
       ++msecs5;               // can use this as another polling timer
       ++secmsec;
    
    }
    
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: init_micro
    *
    * Desc:   Setup micro inputs and outputs, serial channels, clocks, A/Ds and interupts
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    void    init_micro(void)
    {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // Stop WDT interrupt
           PMMCTL0 = 0XA540;  //UNLOCK PMM REGS
    
           PM5CTL0 = ~LOCKLPM5;  //turn on io port config ability
           UCA0CTLW0 = 0X00E1;              // hold in reset to setup
    
     /*      UCA1BRW  = 0x0004;          // 57,600 based on 4 MHz clock
           UCA1MCTLW = 0x5551;              // 57,600 based on 4 MHz clock
    
                // init main registors  do port selection first for hfxtl*/
           FRCTL0 = 0xA510;  //setwrite protect for FR memory
    
           // Set up port J  ok
    
       PJSEL0 = 0xC0;          // BITS 4 & 5 ARE IO
       PJSEL1 = 0x00;
       PJDIR = 0x30;           // all outputs (not used)
       PJOUT = 0x00;           // initial output state all low
    
    
    
           //CLOCK  ok
    
           CSCTL0 = 0xA500;  //set password to change clock registers
    
           CSCTL4 = 0xC001;  //HF ON, HIGH DRIVE, OTHE OSCS OFF
    
           CSCTL2 = 0x0055;  //HF USED FOR ALL CLOCKS
    
           CSCTL3 = 0x0000;  //DIV BY 1 ON ALL CLOCKS
    
           int m = 0;  //wait for clock to stabilize
           while (m < 1000)
           {
               m++;
           }
    
           CSCTL5 &= ~HFXTOFFG;  // RESET FAULTS
    
           do
            {
              CSCTL5 &= ~(LFXTOFFG | HFXTOFFG);       // Clear XT1 and XT2 fault flag
              SFRIFG1 &= ~OFIFG;
            }while (CSCTL5 & HFXTOFFG);                   // Test oscillator fault flag
    
                // init io ports
    
           P1SEL0 = 0x0D;
           P1SEL1 = 0x01;
            P1DIR = 0x20 ;   //**++ for testing only, P1 bit 1 is an output for time testing
    
        //++  need int now    P1IE  = 0x00;           // initial interrupts disabled (offhook setup for polling 1 msec)
            P1IES  = CLS_ | CRRCL ;        // edge seLect  cls & rcl_ neg, crrcl pos, kbint pos
            P8OUT &= ~TEST3;
            P2OUT = 0;
            P1OUT = 0x00;           // initial output state all low
    
            P1IFG = 0;  //TRYING TO CLEAR INT FLAGS
            P1IE = 0x00;  //kb int and cls*  no ints to start  only later
    
                // Set up port 2  ok
    
            P2SEL0 = 0x00;          // all pins are I/O
            P2SEL1 = 0x00;
            P2DIR = 0xFF;           // all outputs
            P2IE  = 0x00;           // interrupts disabled
            P2OUT = 0x00;           // initial output state
    
                // Set up port 3  ok
    
            P3SEL0 = 0x00;
            P3SEL1 = 0x00;
            P3DIR = 0xFF;
            P3OUT = 0x00;           // initial output state all low
    
    
                // Set up port 4  ok
    
            P4SEL0 = 0x18;           // all pins are I/O xcept bit 3 - 4  uart
            P4SEL1 = 0x00;
            P4DIR = 0xEF;           // bit 4 is rxd
            P4OUT = 0x4B;
    
                // port 5  OK
    
            P5DIR = 0xF0;
            P5SEL0 = 0x00;
            P5SEL1 = 0x30;
            P5OUT = 0x00;
    
                // PORT 6  OK
    
            P6DIR = 0x0F;
            P6SEL1 = 0x00;
            P6SEL0 = 0x00;
            P6OUT = 0x00;
    
                // PORT 7  ok
    
            P7DIR = 0xFF;
            P7SEL1 = 0x00;
            P7SEL0 = 0x03;
            P7OUT = 0x00;
    
               // PORT 8  ok
    
            P8DIR = 0xFF;
            P8SEL1 = 0x00;
            P8SEL0 = 0x60;
            P8OUT = 0x60;
    
                //port 9  ok
            P9DIR = 0x00;
            P9SEL1 = 0x00;
            P9SEL0 = 0x00;
            P9OUT = 0x00;
    
    
            // init uarts RS485  ok
    
            //UCTL0 = 0x01;
            UCA0CTLW0 = 0X00E1;              // hold in reset to setup
            unsigned char speed = P9IN & (SPEED0 | SPEED1);
    
            switch (speed)
            {
            case 0:  //19.2 kbs
                UCA0BRW = 0x01A;
                UCA0MCTLW = 0xB601;
                break;
    
            case 1:  //38.4 kbs
                UCA0BRW = 0x00D;
                UCA0MCTLW = 0x8401;
                break;
    
            case 2:  //57.6 KBS
                UCA0BRW = 0x008;
                UCA0MCTLW = 0xF7A1;
                break;
    
            case 3:  //115.2 KBS
                UCA0BRW = 0x004;
                UCA0MCTLW = 0x5551;
                break;
    
            }
    
            UCA0CTLW0 = 0X00E0;                 // Initialize USART0 state machine (~SWRST) release reset
            UCA0IE = UCRXIE;                  // Enable usart RX interrupt (ONLY rx)
    
    
                // init timers ok
    
            TA0CTL   = 0x0212;            // SMCLK, count up to TACCR0 (CCR0), clear timer, enable interrupt
            TA0CCTL0 = 0x0010;  //enable compare int
            TA0CCR0  = 0x1F40;          // 1 msec interrupt   8000 BASE 10
            TA0CCTL1 = 0;
            TA0CCTL2 = 0;
            TA0R = 0x0001 ; //  start timer
    
    
        //++ Set up comparator
        CECTL0 = 0x0080;  // + input ch 0 and - input VREF
        CECTL1 = 0x050C ;  //++  comp on, normal mode, output filtered, falling edge int
        CEINT = 0x0000;  // clear pending int flags
        CECTL2 = 0x0424 ;  //++  Vcc to ladder - 60% res ladder
        //CEINT = 0x0100 ;  // int on
    
        //get address in ascii
    
         unsigned char   addressRaw = P5IN & ADMASK;
         addressRaw++; //switcges are zero based but address is 1 based
         if (addressRaw >= 0x0A)
         {
             myAddress[0] = (addressRaw - 0x0A) | 0x30;  //generate ls address char
             myAddress[1] = 0x31;  //gen ms address char
         }else
         {
             myAddress[0] = addressRaw | 0x30;  //generate ls address char
             myAddress[1] = 0x30;  // ms address char
         }
    }
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: COMP_E_int
    *
    * Desc:    POWER FAIL interrupt
    *
    * ++NOTE:  This interrupt occurs when power drops below 9.1 volts and causes storge of volatile data
    *           before a reset occurs.  Hold up time for this function is about 8 ms.  Logic stays in
    *           this routine until a hardware reset occurs or the power comes back into tolerance for
    *           a time period of about 5 secs.
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    #pragma vector=COMP_E_VECTOR
    __interrupt void COMP_E_int(void)
    {
        ULONG counter = 0;
        _DINT();
    
        P4OUT = SETPWRFAIL; //turn off leds to save power
        //if any stores are needed, do them here
    
        while (1)
        {
            while (COMPARE == 0)
            {
                counter = 0;  //power bad so clear delay counter
            }
            while (COMPARE > 0)
            {
                counter++;  //power good must be good for about 5 secs before restart
                if (counter > APPRX5SEC)
                {
                    WDTCTL = 0x0000;  //bad write to WDT causes power on reset
                }
            }
        }
        //while loop for routine  only exits with power on clear
        // while loop while power bad wait forever if necessary
        //then if power good while loop forapprx 5 secs if power goes bad
        //   then restart the whole process again
    
    }
    
    
    
    main.h
    
    /*
     * main.h
     *
     *  Created on: May 15, 2022
     *      Author: bobsc
     */
    
    
    #ifndef MAIN_H_
    #define MAIN_H_
    
    
    typedef unsigned int  WORD;             //LSH 2-byte Integer 0 - 65,535
    typedef unsigned long ULONG;            //LSH 4-byte Interger 0 - 2 billion
    
    //structs
    
    typedef struct {
        unsigned char    hrs;
        unsigned char    mins;
        unsigned char    secs;
    } TIME;
    
    typedef struct
    {
        long long int    card;    //16 digit card number
        char    hsid;       //Hose / Prod ID
        char    pin[4];     //PIN
        long int    vol;     //volume
        long int    limit;  // max delivery allowed
        char    status[2];     //2 status char
        char    p2[4];      //4 digit prompt 2 reponse
        char    p3[4];      // prompt3
        char    p4[4];
        char    p5[4];
        char    p6[17];     //p6 response 34 digits or 17 alpha chars
    } TRANSACTION;
    
    typedef struct
    {
        long long int    num;     //card number
        int     pin;     //PIN
        char    exp[2];     //expiration  0 if none
        long int    vollimit;    //volue limit each sale
        char    prodid;     //Product id
        char    p2;         //p2  prompt number  0 if not used
        char    p3;
        char    p4;
        char    p5;
        char    p6;         //also used for VIN can be alpha
    } CARD;
    
    typedef struct
    {
        char    num;        //hose number
        long int    vollimit;   //volume limit each sale 0 no limit
        char    prodid;     //product id
        char    status[2];  //status bytes
        char    units;      //unit per tick
        char    pto;        //pulser timeout in minutes
        char    ohto;       //off hook time out in minutes
    } HOSE;
    
    typedef struct
    {
        char    trname[8];  //Transaction level name
        char    trpass[8];  //Tranaction level password
        char    adname[8];  //admin level name
        char    adpass[8];  //admin level password
        char    tkname[8];  //tech level name
        char    tkpass[8];  //tech level password
        char    site[20];   //site name
        char    addr[40];   //site address
        char    city[60];   //city, state, zip
        int     first4;  //four digit ok to run  use password list
        int     second4; //second four digit
        int     third4;
        int     fourth4;
    } CONFIG;
    
    
    
    
    // constants
    
    //ASCII CONTROL CHAR
    #define     NULL            0x00
    #define     SOH             0x01
    #define     STX             0x02
    #define     ETX             0x03
    #define     EOT             0x04
    #define     ENQ             0x05
    #define     ACK             0x06
    #define     CR              0x0D
    #define     LF              0x0A
    #define     DLE             0x10
    #define     DC1             0x11
    #define     NAK             0x15
    #define     ETB             0x17
    #define     ENDSEN          0x3F //"?"
    #define     STARTSEN        0X3B  //";"
    #define     FIELDSEP        0x3D  //"="
    #define     DEL             0x7F
    #define     CRBUFSIZE       50
    #define     KBBUFSIZE       100
    #define     COMBFRSIZE      65000
    
    //OTHER CONSTS
    
    #define     KBINMASK        0xF0
    #define     KBOUTMASK       0x0F
    #define     KBPROPDELAY     20  //about 5usec
    #define     CRMASK          0x0F
    #define     BF              0x80  //display busy flag
    #define     ADMASK          0x0F  //for reading address bits
    #define     MASKINT         0x0F  //for converting from ascii to int
    #define     txBfr485Len     72    //size of 485 tx buffer
    #define     rxBfr485Len     72    //size of 485 rx buffer
    #define     DispMax         32    //max size of display buffer
    #define     DispSize        16    //max size of display
    #define     COMMTO          300 //Timeout for loss of communications - 30 sec in 0.1 sec ticks
    #define     APPRX5SEC       0x00100000 //++ rough guess at what counter ought
                                                       //++to be  for recovery from fast power fail
                                                       //++ apprx 5 secs
    
    //some macros
    
    #define     SETPWRFAIL      P4OUT & !PWRFAIL_  //power fail is active low
    #define     RSPWRFAIL       P4OUT & PWRFAIL_
    #define     COMPARE         CECTL1 & CEOUT    //int value and will equal 1 if power good, else bad
    
    //indexes  location in tx and rx buffers
    #define     AdIdx           0x01
    #define     CmdIdx          0x04
    #define     LenIdx          0x05
    #define     DataIdx         0x09
    #define     DvcIdx          0x11
    #define     ModeIdx         0x08
    //#define     StatEOTIdx      5
    
    //#define     MSG0[16]          " ENTER/SWIPE ID "
    
    // flags
    //ready flags
    
    #define     KBDATA          0x01
    #define     KBREADY         0x02
    #define     CRDATA          0x04
    #define     CRREADY         0X08
    #define     PCRLOW          0x10
    #define     PCRHI           0x20
    
    //rx buffer flags
    
    #define     ETBrxd          0x01
    #define     ETXrxd          0x02
    #define     NUMrxdNoEOT     0x04
    #define     EOTrxd          0x08
    #define     LoggedIn        0x10
    #define     UART0_RX        0x20
    
    //CPU PORT DEFINES
    
    //PORT 1
    #define     POWERIN         0x01    //P1-0
    #define     CLS_            0x02
    #define     CRTXD           0x04
    #define     CRRXD           0x08
    #define     CRRTD           0x08
    #define     CRCTS           0x10
    #define     CRRCL           0x10
    #define     TEST7           0x20
    #define     DCD             0x40
    #define     KBINT           0x80
    
    //port2
    #define     C0              0x01  //pulsers
    #define     C1              0x02
    #define     C2              0x04
    #define     C3              0x08
    #define     C4              0x10
    #define     C5              0x20
    #define     TEST6           0x40
    #define     TEST5           0x80
    
    //PORT3
    #define     D0              0x01  //databus
    #define     D1              0x02
    #define     D2              0x04
    #define     D3              0x08
    #define     D4              0x10
    #define     D5              0x20
    #define     D6              0x40
    #define     D7              0x80
    
    //port4
    #define     LCDEN_          0x01
    #define     RS_             0x02
    #define     LCDWrR          0x04
    #define     TXD             0x08
    #define     RXD             0x10
    #define     TXrRX           0x20
    #define     PWRFAIL_        0x40
    #define     BEEP            0x80
    
    //port5
    #define     R0              0x01  //RELAYS
    #define     R1              0x02
    #define     R2              0x04
    #define     RTCCSL          0x08
    #define     RTCSDA          0x10
    #define     R3              0x20
    #define     R4              0x40
    #define     R5              0x80
    
    //port6
    #define     KBO0            0x01  //KEYBOARD INS/OUTS
    #define     KBO1            0x02
    #define     KBO2            0x04
    #define     KBO3            0x08
    #define     KBI0            0x10
    #define     KBI1            0x20
    #define     KBI2            0x40
    #define     KBI3            0x80
    
    //port7
    #define     PTXD            0x01  //ptr serial
    #define     PRXD            0x02
    #define     PTXrRX          0x04
    #define     TEST4           0x08
    #define     P0              0x10  //pump handles
    #define     P1              0x20
    #define     P2              0x40
    #define     P3              0x80
    
    //port8
    #define     P4              0x01
    #define     P5              0x02
    #define     TEST3           0x04
    #define     TEST2           0x08
    #define     CRRTS_          0x10
    #define     MSDA            0x20
    #define     MSCL            0x40
    #define     TEST8           0x80
    
    //port9
    #define     SPEED0          0x01  //SWITCHES  speed bit0
    #define     SPEED1          0x02    //speed bit1
    #define     RS485           0x04  //RS485 or RS232 (low)
    #define     SWIPE_          0x08  //low for swipe reader, high for RS232
    
    //port J
    #define     TDO             0x01  /jtag pins
    #define     TDI             0x02
    #define     TMS             0x04
    #define     TCK             0x08
    #define     TEST1           0x10  //test pins (unused)
    #define     TEST9           0x20
    #define     HFXIN           0x40  //8mhz xytl
    #define     HFXOUT          0x80
    
    // key codes defined
    
    #define     KBCLR           0xBE  //pins 7-3 shorted
    #define     KB0             0xBD  //pins 7-4
    #define     KBENT           0xBB  //pins 7-5
    #define     KB1             0x7E  //pins 8-3
    #define     KB2             0x7D  //pins 8-4
    #define     KB3             0x7B  //pins 8-5
    #define     KB4             0xDE  //pins 2-3
    #define     KB5             0xDD  //pins 2-4
    #define     KB6             0xDB  //pins 2-5
    #define     KB7             0xEE  //pins 1-3
    #define     KB8             0xED  //pins 1-4
    #define     KB9             0xEB  //pins 1-5
    
    //routines
    
    void    main(void);
    void    init_micro(void);
    
    
    #endif /* MAIN_H_ */
    
    main.c
    
    430.h> 
    #include "msp430fr6007.h"
    #include "main.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    
    
    #pragma NOINIT (numtrans)
    int numtrans;  //number of transations
    #pragma NOINIT (transstart)
    int transstart;  //starting transaction address
    #pragma NOINIT (transend)
    int transend;    //ending tranaction address
    #pragma NOINIT (card)
    CARD card[2000];  //cards to b used
    #pragma NOINIT (numcards)
    int numcards;
    #pragma NOINIT (hose)
    HOSE hose[8];   //hose file
    #pragma NOINIT (config)
    CONFIG  config; //local configuration
    #pragma NOINIT (combfr)
    char    combfr[COMBFRSIZE];   //transmit/receive buffer for large files
    #pragma NOINIT (BadMsgCnt)
    char    BadMsgCnt;
    #pragma NOINIT (pt1)
    char    pt1[21];    //first prompt a char string usually SWIPE OR ENTER CARD
    #pragma NOINIT (pt2)
    char    pt2[21];    //has to be 20 char plus one for null
    #pragma NOINIT (pt3)
    char    pt3[21];
    #pragma NOINIT (pt4)
    char    pt4[21];
    #pragma NOINIT (pt5)
    char    pt5[21];
    #pragma NOINIT (pt6)
    char    pt6[21];
    #pragma NOINIT (pt7)
    char    pt7[21];
    #pragma NOINIT (pt8)
    char    pt8[21];
    #pragma NOINIT (pt9)
    char    pt9[21];
    #pragma NOINIT (pt10)
    char    pt10[21];
    
    
    //variables for ram
    int msecs;
    int msecs5;
    int secmsec;
    char myAddress[2];
    
    /**
     * main.c
     */
    void main(void)
    {
    	
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // stop watchdog timer
        _DINT();  //TURN OFF INTERRUPTS
    
    //THIS NEXT SECTION IS JUST TEST STUFF
        int modvalue = 2;
        numtrans = modvalue;
        transstart = 0;
        transend = 2;
        card[0].num = 3;
        numcards = 2;
        hose[2].num = 2;
        combfr[0]= 0x02;
    //END TEST STUFF
    
        init_micro();  //init things
    
        if (CEINT == 0)
        {
            __asm(" NOP ") ;
            //display message "POWER FAIL INOPERATIVE"
        }else
        {
            CEINT = 0x0110;  //turn on power fail int
        }
        _EINT();  //turn on interrupts but note that Swipe and  interrupts are not enabled locally
                  //so, at this point the only things on are the power fail, 1 ms timer, and uart interrupts
    
    	return 0;
    }
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: TimerA0_int
    *
    * Desc:     This INTERRUPT polls the offhook switches every msec
    *               has a debounce routine and sets offhook status for each side
    *
    *               Could also poll pulser at offhook = true for each side
    *               This would reduce number of interrupts
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    
    #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void TIMER0_A0_int(void)
    
    {
    
      ++msecs;                // this interupt occurs every millisec increments counter each time
       ++msecs5;               // can use this as another polling timer
       ++secmsec;
    
    }
    
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: init_micro
    *
    * Desc:   Setup micro inputs and outputs, serial channels, clocks, A/Ds and interupts
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    void    init_micro(void)
    {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // Stop WDT interrupt
           PMMCTL0 = 0XA540;  //UNLOCK PMM REGS
    
           PM5CTL0 = ~LOCKLPM5;  //turn on io port config ability
           UCA0CTLW0 = 0X00E1;              // hold in reset to setup
    
     /*      UCA1BRW  = 0x0004;          // 57,600 based on 4 MHz clock
           UCA1MCTLW = 0x5551;              // 57,600 based on 4 MHz clock
    
                // init main registors  do port selection first for hfxtl*/
           FRCTL0 = 0xA510;  //setwrite protect for FR memory
    
           // Set up port J  ok
    
       PJSEL0 = 0xC0;          // BITS 4 & 5 ARE IO
       PJSEL1 = 0x00;
       PJDIR = 0x30;           // all outputs (not used)
       PJOUT = 0x00;           // initial output state all low
    
    
    
           //CLOCK  ok
    
           CSCTL0 = 0xA500;  //set password to change clock registers
    
           CSCTL4 = 0xC001;  //HF ON, HIGH DRIVE, OTHE OSCS OFF
    
           CSCTL2 = 0x0055;  //HF USED FOR ALL CLOCKS
    
           CSCTL3 = 0x0000;  //DIV BY 1 ON ALL CLOCKS
    
           int m = 0;  //wait for clock to stabilize
           while (m < 1000)
           {
               m++;
           }
    
           CSCTL5 &= ~HFXTOFFG;  // RESET FAULTS
    
           do
            {
              CSCTL5 &= ~(LFXTOFFG | HFXTOFFG);       // Clear XT1 and XT2 fault flag
              SFRIFG1 &= ~OFIFG;
            }while (CSCTL5 & HFXTOFFG);                   // Test oscillator fault flag
    
                // init io ports
    
           P1SEL0 = 0x0D;
           P1SEL1 = 0x01;
            P1DIR = 0x20 ;   //**++ for testing only, P1 bit 1 is an output for time testing
    
        //++  need int now    P1IE  = 0x00;           // initial interrupts disabled (offhook setup for polling 1 msec)
            P1IES  = CLS_ | CRRCL ;        // edge seLect  cls & rcl_ neg, crrcl pos, kbint pos
            P8OUT &= ~TEST3;
            P2OUT = 0;
            P1OUT = 0x00;           // initial output state all low
    
            P1IFG = 0;  //TRYING TO CLEAR INT FLAGS
            P1IE = 0x00;  //kb int and cls*  no ints to start  only later
    
                // Set up port 2  ok
    
            P2SEL0 = 0x00;          // all pins are I/O
            P2SEL1 = 0x00;
            P2DIR = 0xFF;           // all outputs
            P2IE  = 0x00;           // interrupts disabled
            P2OUT = 0x00;           // initial output state
    
                // Set up port 3  ok
    
            P3SEL0 = 0x00;
            P3SEL1 = 0x00;
            P3DIR = 0xFF;
            P3OUT = 0x00;           // initial output state all low
    
    
                // Set up port 4  ok
    
            P4SEL0 = 0x18;           // all pins are I/O xcept bit 3 - 4  uart
            P4SEL1 = 0x00;
            P4DIR = 0xEF;           // bit 4 is rxd
            P4OUT = 0x4B;
    
                // port 5  OK
    
            P5DIR = 0xF0;
            P5SEL0 = 0x00;
            P5SEL1 = 0x30;
            P5OUT = 0x00;
    
                // PORT 6  OK
    
            P6DIR = 0x0F;
            P6SEL1 = 0x00;
            P6SEL0 = 0x00;
            P6OUT = 0x00;
    
                // PORT 7  ok
    
            P7DIR = 0xFF;
            P7SEL1 = 0x00;
            P7SEL0 = 0x03;
            P7OUT = 0x00;
    
               // PORT 8  ok
    
            P8DIR = 0xFF;
            P8SEL1 = 0x00;
            P8SEL0 = 0x60;
            P8OUT = 0x60;
    
                //port 9  ok
            P9DIR = 0x00;
            P9SEL1 = 0x00;
            P9SEL0 = 0x00;
            P9OUT = 0x00;
    
    
            // init uarts RS485  ok
    
            //UCTL0 = 0x01;
            UCA0CTLW0 = 0X00E1;              // hold in reset to setup
            unsigned char speed = P9IN & (SPEED0 | SPEED1);
    
            switch (speed)
            {
            case 0:  //19.2 kbs
                UCA0BRW = 0x01A;
                UCA0MCTLW = 0xB601;
                break;
    
            case 1:  //38.4 kbs
                UCA0BRW = 0x00D;
                UCA0MCTLW = 0x8401;
                break;
    
            case 2:  //57.6 KBS
                UCA0BRW = 0x008;
                UCA0MCTLW = 0xF7A1;
                break;
    
            case 3:  //115.2 KBS
                UCA0BRW = 0x004;
                UCA0MCTLW = 0x5551;
                break;
    
            }
    
            UCA0CTLW0 = 0X00E0;                 // Initialize USART0 state machine (~SWRST) release reset
            UCA0IE = UCRXIE;                  // Enable usart RX interrupt (ONLY rx)
    
    
                // init timers ok
    
            TA0CTL   = 0x0212;            // SMCLK, count up to TACCR0 (CCR0), clear timer, enable interrupt
            TA0CCTL0 = 0x0010;  //enable compare int
            TA0CCR0  = 0x1F40;          // 1 msec interrupt   8000 BASE 10
            TA0CCTL1 = 0;
            TA0CCTL2 = 0;
            TA0R = 0x0001 ; //  start timer
    
    
        //++ Set up comparator
        CECTL0 = 0x0080;  // + input ch 0 and - input VREF
        CECTL1 = 0x050C ;  //++  comp on, normal mode, output filtered, falling edge int
        CEINT = 0x0000;  // clear pending int flags
        CECTL2 = 0x0424 ;  //++  Vcc to ladder - 60% res ladder
        //CEINT = 0x0100 ;  // int on
    
        //get address in ascii
    
         unsigned char   addressRaw = P5IN & ADMASK;
         addressRaw++; //switcges are zero based but address is 1 based
         if (addressRaw >= 0x0A)
         {
             myAddress[0] = (addressRaw - 0x0A) | 0x30;  //generate ls address char
             myAddress[1] = 0x31;  //gen ms address char
         }else
         {
             myAddress[0] = addressRaw | 0x30;  //generate ls address char
             myAddress[1] = 0x30;  // ms address char
         }
    }
    
    /*===========================================================================
    *
    * Function: COMP_E_int
    *
    * Desc:    POWER FAIL interrupt
    *
    * ++NOTE:  This interrupt occurs when power drops below 9.1 volts and causes storge of volatile data
    *           before a reset occurs.  Hold up time for this function is about 8 ms.  Logic stays in
    *           this routine until a hardware reset occurs or the power comes back into tolerance for
    *           a time period of about 5 secs.
    *
    * Parms:    none.
    * Returns:  none.
    *
    ---------------------------------------------------------------------------*/
    #pragma vector=COMP_E_VECTOR
    __interrupt void COMP_E_int(void)
    {
        ULONG counter = 0;
        _DINT();
    
        P4OUT = SETPWRFAIL; //turn off leds to save power
        //if any stores are needed, do them here
    
        while (1)
        {
            while (COMPARE == 0)
            {
                counter = 0;  //power bad so clear delay counter
            }
            while (COMPARE > 0)
            {
                counter++;  //power good must be good for about 5 secs before restart
                if (counter > APPRX5SEC)
                {
                    WDTCTL = 0x0000;  //bad write to WDT causes power on reset
                }
            }
        }
        //while loop for routine  only exits with power on clear
        // while loop while power bad wait forever if necessary
        //then if power good while loop forapprx 5 secs if power goes bad
        //   then restart the whole process again
    
    }lnk_msp430fr6007.cmd
    
    /******************************************************************************
    *
    * Copyright (C) 2012 - 2021 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    *
    * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    * modification, are permitted provided that the following conditions
    * are met:
    *
    *  Redistributions of source code must retain the above copyright
    *  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    *
    *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    *  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    *  documentation and/or other materials provided with the
    *  distribution.
    *
    *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    *  its contributors may be used to endorse or promote products derived
    *  from this software without specific prior written permission.
    *
    * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    *
    * Default linker command file for Texas Instruments MSP430FR6007
    *
    *****************************************************************************/
    
    /******************************************************************************/
    /*                                                                            */
    /*   Usage:  lnk430 <obj files...>    -o <out file> -m <map file> lnk.cmd     */
    /*           cl430  <src files...> -z -o <out file> -m <map file> lnk.cmd     */
    /*                                                                            */
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* These linker options are for command line linking only.  For IDE linking,  */
    /* you should set your linker options in Project Properties                   */
    /* -c                                               LINK USING C CONVENTIONS  */
    /* -stack  0x0100                                   SOFTWARE STACK SIZE       */
    /* -heap   0x0100                                   HEAP AREA SIZE            */
    /*                                                                            */
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* 1.213 */
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    
    /****************************************************************************/
    /* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP                                            */
    /****************************************************************************/
    
    MEMORY
    {
        TINYRAM                 : origin = 0xA, length = 0x16
        BSL                     : origin = 0x1000, length = 0x800
        CAL_CONF                : origin = 0x1900, length = 0x100
        TLVMEM                  : origin = 0x1A00, length = 0x100
        BOOTROM                 : origin = 0x1B00, length = 0x100
        RAM                     : origin = 0x1C00, length = 0x1000
        FRAM                    : origin = 0x4000, length = 0xBF80
        FRAM2                   : origin = 0x10000,length = 0x33FF8 /* Boundaries changed to fix CPU47 */
        JTAGSIGNATURE           : origin = 0xFF80, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
        BSLSIGNATURE            : origin = 0xFF84, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
        IPESIGNATURE            : origin = 0xFF88, length = 0x0008, fill = 0xFFFF
        INT00                   : origin = 0xFF90, length = 0x0002
        INT01                   : origin = 0xFF92, length = 0x0002
        INT02                   : origin = 0xFF94, length = 0x0002
        INT03                   : origin = 0xFF96, length = 0x0002
        INT04                   : origin = 0xFF98, length = 0x0002
        INT05                   : origin = 0xFF9A, length = 0x0002
        INT06                   : origin = 0xFF9C, length = 0x0002
        INT07                   : origin = 0xFF9E, length = 0x0002
        INT08                   : origin = 0xFFA0, length = 0x0002
        INT09                   : origin = 0xFFA2, length = 0x0002
        INT10                   : origin = 0xFFA4, length = 0x0002
        INT11                   : origin = 0xFFA6, length = 0x0002
        INT12                   : origin = 0xFFA8, length = 0x0002
        INT13                   : origin = 0xFFAA, length = 0x0002
        INT14                   : origin = 0xFFAC, length = 0x0002
        INT15                   : origin = 0xFFAE, length = 0x0002
        INT16                   : origin = 0xFFB0, length = 0x0002
        INT17                   : origin = 0xFFB2, length = 0x0002
        INT18                   : origin = 0xFFB4, length = 0x0002
        INT19                   : origin = 0xFFB6, length = 0x0002
        INT20                   : origin = 0xFFB8, length = 0x0002
        INT21                   : origin = 0xFFBA, length = 0x0002
        INT22                   : origin = 0xFFBC, length = 0x0002
        INT23                   : origin = 0xFFBE, length = 0x0002
        INT24                   : origin = 0xFFC0, length = 0x0002
        INT25                   : origin = 0xFFC2, length = 0x0002
        INT26                   : origin = 0xFFC4, length = 0x0002
        INT27                   : origin = 0xFFC6, length = 0x0002
        INT28                   : origin = 0xFFC8, length = 0x0002
        INT29                   : origin = 0xFFCA, length = 0x0002
        INT30                   : origin = 0xFFCC, length = 0x0002
        INT31                   : origin = 0xFFCE, length = 0x0002
        INT32                   : origin = 0xFFD0, length = 0x0002
        INT33                   : origin = 0xFFD2, length = 0x0002
        INT34                   : origin = 0xFFD4, length = 0x0002
        INT35                   : origin = 0xFFD6, length = 0x0002
        INT36                   : origin = 0xFFD8, length = 0x0002
        INT37                   : origin = 0xFFDA, length = 0x0002
        INT38                   : origin = 0xFFDC, length = 0x0002
        INT39                   : origin = 0xFFDE, length = 0x0002
        INT40                   : origin = 0xFFE0, length = 0x0002
        INT41                   : origin = 0xFFE2, length = 0x0002
        INT42                   : origin = 0xFFE4, length = 0x0002
        INT43                   : origin = 0xFFE6, length = 0x0002
        INT44                   : origin = 0xFFE8, length = 0x0002
        INT45                   : origin = 0xFFEA, length = 0x0002
        INT46                   : origin = 0xFFEC, length = 0x0002
        INT47                   : origin = 0xFFEE, length = 0x0002
        INT48                   : origin = 0xFFF0, length = 0x0002
        INT49                   : origin = 0xFFF2, length = 0x0002
        INT50                   : origin = 0xFFF4, length = 0x0002
        INT51                   : origin = 0xFFF6, length = 0x0002
        INT52                   : origin = 0xFFF8, length = 0x0002
        INT53                   : origin = 0xFFFA, length = 0x0002
        INT54                   : origin = 0xFFFC, length = 0x0002
        RESET                   : origin = 0xFFFE, length = 0x0002
    }
    
    /****************************************************************************/
    /* Specify the LEA memory map                                               */
    /****************************************************************************/
    
    #define LEASTACK_SIZE   0x138
    
    MEMORY
    {
        LEARAM                  : origin = 0x2C00, length = 0x1000 - LEASTACK_SIZE
        LEASTACK                : origin = 0x3C00 - LEASTACK_SIZE, length = LEASTACK_SIZE
    }
    
    /****************************************************************************/
    /* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY                              */
    /****************************************************************************/
    
    SECTIONS
    {
        GROUP(RW_IPE)
        {
    
            GROUP(READ_WRITE_MEMORY)
            {
    
                .TI.persistent : {}              /* For #pragma persistent            */
                .cio           : {}              /* C I/O Buffer                      */
                .sysmem        : {}              /* Dynamic memory allocation area    */
            } PALIGN(0x0400), RUN_START(fram_rw_start)
    
            GROUP(IPENCAPSULATED_MEMORY)
            {
    
                .ipestruct     : {}              /* IPE Data structure             */
                .ipe           : {}              /* IPE                            */
                .ipe_const     : {}              /* IPE Protected constants        */
                .ipe:_isr      : {}              /* IPE ISRs                       */
            } PALIGN(0x0400), RUN_START(fram_ipe_start) RUN_END(fram_ipe_end) RUN_END(fram_rx_start)
    
        } > 0x4000
    
        .cinit            : {}  > FRAM          /* Initialization tables             */
        .binit            : {}  > FRAM          /* Boot-time Initialization tables   */
        .pinit            : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
        .init_array       : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
        .mspabi.exidx     : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
        .mspabi.extab     : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
        .text:_isr        : {}  > FRAM          /* Code ISRs                         */
    
    #ifndef __LARGE_DATA_MODEL__
        .const            : {} > FRAM           /* Constant data                     */
    #else
        .const            : {} >> FRAM | FRAM2  /* Constant data                     */
    #endif
    
    #ifndef __LARGE_CODE_MODEL__
        .text             : {} > FRAM           /* Code                              */
    #else
        .text             : {} >> FRAM2 | FRAM  /* Code                              */
    #endif
    
        #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
            #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
                #ifndef __LARGE_CODE_MODEL__
                    .TI.ramfunc : {} load=FRAM, run=RAM, table(BINIT)
                #else
                    .TI.ramfunc : {} load=FRAM | FRAM2, run=RAM, table(BINIT)
                #endif
            #endif
        #endif
    
        .jtagsignature      : {} > JTAGSIGNATURE
        .bslsignature       : {} > BSLSIGNATURE
    
        GROUP(SIGNATURE_SHAREDMEMORY)
        {
            .ipesignature       : {}            /* IPE Signature                     */
            .jtagpassword       : {}            /* JTAG Password                     */
        } > IPESIGNATURE
    
        .bss        : {} > RAM                  /* Global & static vars              */
        .data       : {} > RAM                  /* Global & static vars              */
        .TI.noinit  : {} > FRAM2                  /* For #pragma noinit                */
        .TI.persistent	: {} > FRAM2			//for #pragma persistent
        .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* Software system stack             */
    
        .tinyram    : {} > TINYRAM              /* Tiny RAM                          */
    
        .leaRAM      : {} > LEARAM               /* LEA RAM                           */
        .leaStack    : {} > LEASTACK (HIGH)      /* LEA STACK                         */
    
        /* MSP430 interrupt vectors */
    
        .int00       : {}               > INT00
        .int01       : {}               > INT01
        .int02       : {}               > INT02
        .int03       : {}               > INT03
        .int04       : {}               > INT04
        .int05       : {}               > INT05
        .int06       : {}               > INT06
        .int07       : {}               > INT07
        .int08       : {}               > INT08
        .int09       : {}               > INT09
        .int10       : {}               > INT10
        .int11       : {}               > INT11
        .int12       : {}               > INT12
        .int13       : {}               > INT13
        SDHS         : { * ( .int14 ) } > INT14 type = VECT_INIT
        SAPH         : { * ( .int15 ) } > INT15 type = VECT_INIT
        HSPLL        : { * ( .int16 ) } > INT16 type = VECT_INIT
        UUPS         : { * ( .int17 ) } > INT17 type = VECT_INIT
        LEA          : { * ( .int18 ) } > INT18 type = VECT_INIT
        PORT9        : { * ( .int19 ) } > INT19 type = VECT_INIT
        PORT8        : { * ( .int20 ) } > INT20 type = VECT_INIT
        PORT7        : { * ( .int21 ) } > INT21 type = VECT_INIT
        EUSCI_B1     : { * ( .int22 ) } > INT22 type = VECT_INIT
        EUSCI_A3     : { * ( .int23 ) } > INT23 type = VECT_INIT
        EUSCI_A2     : { * ( .int24 ) } > INT24 type = VECT_INIT
        PORT6        : { * ( .int25 ) } > INT25 type = VECT_INIT
        PORT5        : { * ( .int26 ) } > INT26 type = VECT_INIT
        TIMER4_A1    : { * ( .int27 ) } > INT27 type = VECT_INIT
        TIMER4_A0    : { * ( .int28 ) } > INT28 type = VECT_INIT
        AES256       : { * ( .int29 ) } > INT29 type = VECT_INIT
        RTC_C        : { * ( .int30 ) } > INT30 type = VECT_INIT
        LCD_C        : { * ( .int31 ) } > INT31 type = VECT_INIT
        PORT4        : { * ( .int32 ) } > INT32 type = VECT_INIT
        PORT3        : { * ( .int33 ) } > INT33 type = VECT_INIT
        TIMER3_A1    : { * ( .int34 ) } > INT34 type = VECT_INIT
        TIMER3_A0    : { * ( .int35 ) } > INT35 type = VECT_INIT
        PORT2        : { * ( .int36 ) } > INT36 type = VECT_INIT
        TIMER2_A1    : { * ( .int37 ) } > INT37 type = VECT_INIT
        TIMER2_A0    : { * ( .int38 ) } > INT38 type = VECT_INIT
        PORT1        : { * ( .int39 ) } > INT39 type = VECT_INIT
        TIMER1_A1    : { * ( .int40 ) } > INT40 type = VECT_INIT
        TIMER1_A0    : { * ( .int41 ) } > INT41 type = VECT_INIT
        DMA          : { * ( .int42 ) } > INT42 type = VECT_INIT
        EUSCI_A1     : { * ( .int43 ) } > INT43 type = VECT_INIT
        TIMER0_A1    : { * ( .int44 ) } > INT44 type = VECT_INIT
        TIMER0_A0    : { * ( .int45 ) } > INT45 type = VECT_INIT
        ADC12_B      : { * ( .int46 ) } > INT46 type = VECT_INIT
        EUSCI_B0     : { * ( .int47 ) } > INT47 type = VECT_INIT
        EUSCI_A0     : { * ( .int48 ) } > INT48 type = VECT_INIT
        WDT          : { * ( .int49 ) } > INT49 type = VECT_INIT
        TIMER0_B1    : { * ( .int50 ) } > INT50 type = VECT_INIT
        TIMER0_B0    : { * ( .int51 ) } > INT51 type = VECT_INIT
        COMP_E       : { * ( .int52 ) } > INT52 type = VECT_INIT
        UNMI         : { * ( .int53 ) } > INT53 type = VECT_INIT
        SYSNMI       : { * ( .int54 ) } > INT54 type = VECT_INIT
        .reset       : {}               > RESET  /* MSP430 reset vector         */
    
    }
    /****************************************************************************/
    /* MPU/IPE SPECIFIC MEMORY SEGMENT DEFINITONS                               */
    /****************************************************************************/
    
    #ifdef _IPE_ENABLE
        #define IPE_MPUIPLOCK 0x0080
        #define IPE_MPUIPENA 0x0040
        #define IPE_MPUIPPUC 0x0020
    
        // Evaluate settings for the control setting of IP Encapsulation
        #if defined(_IPE_ASSERTPUC1)
            #if defined(_IPE_LOCK ) && (_IPE_ASSERTPUC1 == 0x08))
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPPUC |IPE_MPUIPLOCK);
            #elif defined(_IPE_LOCK )
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPLOCK);
            #elif (_IPE_ASSERTPUC1 == 0x08)
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPPUC);
            #else
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA);
            #endif
        #else
            #if defined(_IPE_LOCK )
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPLOCK);
            #else
                fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA);
            #endif
        #endif
    
        // Segment definitions
        #ifdef _IPE_MANUAL                  // For custom sizes selected in the GUI
            fram_ipe_border1 = (_IPE_SEGB1>>4);
            fram_ipe_border2 = (_IPE_SEGB2>>4);
        #else                           // Automated sizes generated by the Linker
            fram_ipe_border2 = fram_ipe_end >> 4;
            fram_ipe_border1 = fram_ipe_start >> 4;
        #endif
    
        fram_ipe_settings_struct_address = Ipe_settingsStruct >> 4;
        fram_ipe_checksum = ~((fram_ipe_enable_value & fram_ipe_border2 & fram_ipe_border1) | (fram_ipe_enable_value & ~fram_ipe_border2 & ~fram_ipe_border1) | (~fram_ipe_enable_value & fram_ipe_border2 & ~fram_ipe_border1) | (~fram_ipe_enable_value & ~fram_ipe_border2 & fram_ipe_border1));
    #endif
    
    #ifdef _MPU_ENABLE
        #define MPUPW (0xA500)    /* MPU Access Password */
        #define MPUENA (0x0001)   /* MPU Enable */
        #define MPULOCK (0x0002)  /* MPU Lock */
        #define MPUSEGIE (0x0010) /* MPU Enable NMI on Segment violation */
    
        __mpu_enable = 1;
        // Segment definitions
        #ifdef _MPU_MANUAL // For custom sizes selected in the GUI
            mpu_segment_border1 = _MPU_SEGB1 >> 4;
            mpu_segment_border2 = _MPU_SEGB2 >> 4;
            mpu_sam_value = (_MPU_SAM0 << 12) | (_MPU_SAM3 << 8) | (_MPU_SAM2 << 4) | _MPU_SAM1;
        #else // Automated sizes generated by Linker
            #ifdef _IPE_ENABLE //if IPE is used in project too
            //seg1 = any read + write persistent variables
            //seg2 = ipe = read + write + execute access
            //seg3 = code, read + execute only
        	       mpu_segment_border1 = fram_ipe_start >> 4;
        	       mpu_segment_border2 = fram_rx_start >> 4;
        	       mpu_sam_value = 0x1573; // Info R, Seg3 RX, Seg2 RWX, Seg1 RW
            #else
        	       mpu_segment_border1 = fram_rx_start >> 4;
        	       mpu_segment_border2 = fram_rx_start >> 4;
        	       mpu_sam_value = 0x1513; // Info R, Seg3 RX, Seg2 R, Seg1 RW
            #endif
        #endif
        #ifdef _MPU_LOCK
            #ifdef _MPU_ENABLE_NMI
                mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPULOCK | MPUSEGIE;
            #else
                mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPULOCK;
            #endif
        #else
            #ifdef _MPU_ENABLE_NMI
                mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPUSEGIE;
            #else
                mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA;
            #endif
        #endif
    #endif
    
    /****************************************************************************/
    /* INCLUDE PERIPHERALS MEMORY MAP                                           */
    /****************************************************************************/
    
    -l msp430fr6007.cmd
    
    
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了将(任何)数据放在64K 以上、您需要设置(在"Build Settings->Build->Compiler->Processor Options"中) data_model=large 和 near_data=none。

    我建议您不要像这样简单地将 TI.noinit (也不是 TI.persistent)放入 FRAM2、因为您希望对数据进行写启用、而不是可能引入的其他元素(取决于链路顺序)。 通过将 NOINIT_FRAM 存储器区域分开、您还可以确保 MPU 需要1KB (0x400)对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布鲁斯-

    好的-看起来所有这一切都正常。  至少没有说我无法加载程序、存储器映射看起来不错。  不过、CCS 中的"Memory Allocation"窗口显示 FRAM2中的内容、而 NOINIT_FRAM 中没有显示内容、尽管存储器映射显示了我定义为 NOINIT_FRAM 范围内的内容、FRAM2中没有显示内容、但 不确定这意味着什么。  会怎么样?

    除此之外、一切都很好。

    很多感谢你的帮助。  如果没有你的意见,就不会来这里了!!

    此致 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有使用过存储器分配窗口、但当我将它应用于我的实验项目(对于 FR5994)时、它在 NOINIT_FRAM 中显示了我的大型 TI.noinit。 我不知道为什么会有差异、但我假设.map 文件是权威性的。

    MPU 配置的唯一实际测试是尝试一下、但我希望.map 应该显示 MPU_SAM_VALUE=0x1bdf 和 MPU_SEGMENT_Border2=(base of NOINIT_FRAM)/16。 [NOINIT_FRAM 应为 MPU 区域3、因此 SAM 值表示对区域1:RWX、区域2:RX、区域3:RW 的访问。]

    [编辑:添加屏幕截图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在看起来不错。  谢谢