This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:保护微控制器的安全

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219555/msp430g2553-secure-the-microcontroller

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、MSP-FET、 MSP-FLASHER

尊敬的先生/女士:

       我们将 MSP430和 TM4C129ENCPDTI3R 微控制器用于我们的新开发项目。 未来几个月、我们计划发布该项目以进行定期保护。 因此、在发布到常规生产之前、我们希望使用任何独立编程器保护控制器中的程序。  

        因此、请为上述控制器建议正确的器件型号以及创建映像文件的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiSenthilprabh,

    对于待机编程器、您可以尝试将 MSP-GANG 用于 MSP430和 TM4C129。

    MAP-GANG 应包括安全的微控制器功能。

    谢谢!

    最好的地区

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     感谢您的答复。  

     通过使用此软件、如何使用独立的 MSP GANG 编程器创建映像文件并闪存 MCU。  

     我认为这不支持 TM4C 系列 MCU。

      请大家务必充分了解我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senthilprabh、

    您可以在 CCS 中生成.txt 文件:

    然后将此映像加载到 MSP-GANG、点击"Go"按钮为"OK"。

    我认为将 XDS110用于 TM4C 大规模生产。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正将 MSP430和 TM4C129ENCPDTI3R 微处理器用于我们的新开发项目。 未来几个月、我们计划发布该项目以进行定期保护。 因此、在发布到常规生产之前、我们希望使用任何独立编程器保护控制器中的程序。  [/报价]

    在硬件端、只有能够生成6.5V VPP 的主工具才能用于熔断 MSP430G2xx JTAG 保险丝。 例如 MSP-FET (开源)。

    从软件方面来说、任何基于 MSP430.dll (开源)的 TI 解决方案都可以用来熔断 MSP430G2xx JTAG 保险丝。 例如 MSP-Flasher (开源)。