This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-CAPMINI:x 和 y 线2D 触摸面板

Guru**** 2573925 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, EVM430-CAPMINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219858/evm430-capmini-2d-touch-panel-of-x--and-y-lines

器件型号:EVM430-CAPMINI
主题中讨论的其他器件:FDC1004

大家好、  

您能为客户的请求提供帮助吗?  

FDC1004的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc1004.pdf?ts=1681203754272&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)中所述的应用就是我们所搜索的一种解决方案:一个模拟前端、用于通过总线或 GPIO 将触控信息转发给某些 MCU。

 

由于我们的不同原型包含如此不同的要求、如接近检测、按钮检测、滑块位置评估和 x 线和 y 线的2D 触摸面板内的位置评估、因此我们特别想了解 TI 针对所有这些不同用例的解决方案。 这意味着、此邮件更多地反映了对 TI 一般产品系列的问题、而更不是特定项目的问题。

 

 我想从一般系统架构的角度更好地了解可能的解决方案:

  • 何时有必要在 MCU 中集成模拟前端的解决方案(我将 CapTIvate 技术理解为这种解决方案的一种实施)
  • 什么时候可以将 AFE 与 MCU 分开(如 FDC1004)?
  • 什么时候使用 MSP430更好、什么时候 Cortex-MX (MSPM0)是更好的解决方案?
  • 什么系统最适合原型项目的快速、肮脏的软件开发要求(我不是软件开发人员、而是作为技术项目的领导和触控技术的内部专家、我希望能够自己编程更简单的任务; 此外、我希望能够自己调整接近、触摸、手套和水检测阈值)
  • 哪些库最适合满足上述要求?

 

我尝试了 EVM430-CAPMINI 以便为未来的项目提供一种可能的通用解决方案、但我对该软件不满意(不在大多数计算机上运行、似乎已经过时)、并希望了解替代方案的概况。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    • 何时有必要在 MCU 中集成模拟前端的解决方案(我将 CapTIvate 技术理解为这种解决方案的一种实施)
      • 外部 AFE 可提供更高的精度、但当使用 MCU 进行优化时、成本会更高并且会占用更多布板空间。
    • 什么时候可以将 AFE 与 MCU 分开(如 FDC1004)?
      • 请参阅上文。
    • 什么时候使用 MSP430更好、什么时候 Cortex-MX (MSPM0)是更好的解决方案?
      • 这取决于您的应用。 MSPM0是我们的通用 Arm Cortex M0+ MCU、具有高达80MHz 的集成模拟外设(ADC、DAC、零漂移 OPA 等)。 MSP430产品系列提供集成式 LCD、Σ-Δ ADC (电能测量)、CapTIvate、USB 和 USS 应用特定器件。 我们还在 MSP430产品系列中提供频率高达25MHz 的通用 MCU。  
    • 什么系统最适合原型项目的快速、肮脏的软件开发要求(我不是软件开发人员、而是作为技术项目的领导和触控技术的内部专家、我希望能够自己编程更简单的任务; 此外、我希望能够自己调整接近、触摸、手套和水检测阈值)
    • 哪些库最适合满足上述要求?
      • 请参阅上文。

    我还将发送一个 CapTIvate 概述演示典型用例。 如果您有任何其他需要、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Shreya Mandal