This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:与 IEC 60730软件包的兼容性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217096/msp430f247-compatibility-with-iec-60730-software-package

器件型号:MSP430F247

你(们)好!  

我们拥有一款使用 MSP430F247微控制器构建的现有产品和生态系统。 我们 现在的目标是使该产品通过 IEC 60730 B 类认证  

我想知道此微控制器是否与 TI IEC 60730软件包兼容? 如果是、支持多少次检查?  

或者、是否可以使用另一个 MSP430微控制器来代替  MSP430F247?  

我们感谢您提供的所有建议。  

此致、  

Jason。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    TI IEC 607030软件封装仅支持其网页上显示的以下器件:  

    MSP430G2xxx 器件与 MSP430F247类似、您可以利用它来连接到该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!  

    感谢您的快速响应。   

    您知道是否 由于 MICRO 的硬件限制、TI IEC 607030 SW 封装不支持 MSP430F247? 如果是、您是否知道主要差异?  

    如果可能、我们希望避免移植到新的微控制器、并尝试在 MSP430F247上实施 IEC60730测试。 显然、如果由于硬件限制导致物理上无法实现这一点、那么我们就别无选择。   

    谢谢。  

    Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    我看不出它无法移植和测试的任何原因。 如果未列出某个器件、则该器件未经过测试、库的所有功能可能无法正常工作。 在选择测试和移植哪些器件 时、需要综合考虑一些硬件限制(这些限制阻止器件完全通过测试)(例如此处的 MSP430I204x 线程)、还需要考虑一些我们在发布时可以支持哪些器件的限制。 我们尝试挑选人口最多的设备、如果我们可以、可以轻松移植到其他系列的设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!  

    感谢您的全力帮助。 非常感谢。  

    我们可能(TBC) 要求 为我们的器件实施所有 IEC 60730-1测试、以通过所需认证。  我们已经进行了检查、但没有任何 支持的 MSP430范围看起来符合我们的确切需求。 具体而言、就存储器、ADC 类型、SPI 数量和封装而言。  

    看起来我们可能必须为此应用迁移至新的微控制器。  

    谢谢。  

    Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    在这种情况下,请查看我们 全新的 MSPM0、ARM Cortex M0+平台 MCU。 我们在这里也将对这些 MCU 提供 IEC 60730库支持。