This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR69721:ADC67最大误差

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1218544/msp430fr69721-adc67-max-error

器件型号:MSP430FR69721

大家好、

我们的客户正在使用 MSP430FR69721IRGCR、他们对  ADC67上的勘误更新有疑问(第5页): https://www.ti.com/lit/er/slaz639s/slaz639s.pdf#page=5 

说明:  存储在 TLV 数据结构(0x1A1A - 0x1A25)中的 ADC12基准温度传感器校准数据可能不正确、具体取决于生产批次跟踪代码。

            因此、使用这些数据时的温度测量可能会出错。

            批次跟踪代码大于88XXXXX 的器件不受此问题影响。

问题 :我们是否有 ADC67上的传感器指示的温度值误差最大值(最坏情况)的相关信息?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jejomar,

    问题是由 ROM 中的错误数据引起的。 我没有找到关于最坏情况的信息。 但是、您可以参考权变措施:

    通过在所需基准电压的30C 和85C 下获取温度传感器的 ADC 测量值来记录校准数据。 无法覆盖 TLV 部分(0x1A1A - 0x1A25)中的校准数据、但新的校准数据可以存储在用户 FRAM 或信息存储器中、用于进一步的温度计算。

    您还可以通过 在30°C 和85°C 下对温度传感器进行 ADC 测量来直接测试。

    谢谢。

    于浩