This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1122:MSP430 + DSP 设计支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1218849/msp430f1122-msp430-dsp-design-support

器件型号:MSP430F1122
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

正在寻找一名应用工程师、以获得电路板设计的概念帮助。

我们目前有一个带有 MSP430的定制电路板。 我们需要 DSP 音频处理、并想在定制电路板上添加 DSP 模块。

我在 TMDSLCDK6748开发板上开发了适用于 C6748 DSP 的原型软件。

目前我遇到以下问题:

1. TI-RTOS 已弃用、因此我不确定如何使用 C6748 DSP。
2.仍然支持 Linux PDK、但我不确定它如何在我们需要的 MSP430 + C6748板上工作。
3.是否仍然支持裸机应用程序?

是否有人可以帮助从概念上了解如何进行此电路板设计?
是否有其他 DSP 更适合此应用?

C6748上的 Linux 支持可能会过度使用、所以是否建议对其进行编程裸机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在尝试查找任何参考。 但我 建议您将此帖子投票给 TMDSLCDK6748。

    谢谢。

    于浩