This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529:无法在不同修订版本上进入 UART BSL

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217885/msp430f5529-msp430f5529-can-not-entry-uart-bsl-on-different-rev

器件型号:MSP430F5529

大家好!

我使用MSP430F5529修订版 K 依據文件上的波型可以進入UART BSL 模式。 (使用BSL 00.07.05.04.txt)

但目前手上有一批是Rev E 卻無法進入。

根據SLAZ314AD μ s.pdf 文件上提到 Rev E會有BSL問題(从 LPMx.5唤醒后、BSL 不会启动)

請問有什麼方式可以解決嗎 μ A? 根據文件上的workaround方式已經是最新的BSL image了(使用BSL .00.07.05.04.txt),還是無法成功進入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如何将器件调用到 BSL 中?

    您是否在应用中使用了 LPMx.5模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.我的 BSL 镜像版本是 Bsl.00.07.05.04.txt 。 并遵循 BSL 进入序列。

      在 MSP430F5529 Rev K 中、可以进入 BSL。 但 Rev E 不是。  

    2.我使用默认的 TI-RTOS 空项目。 该项目是否使用 LPMx.5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试一个可以在此处获取的 GPIO 切换应用程序代码?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJZEwaR5qNTgDupxWn2.dQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    nd Follow BSL Entry Sequence"[/报价]

    确保 TEST 引脚的第二个低电平信号时间在15us 内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    1.是的、   TEST 引脚的第二个低电平信号时间在15us 内。 (我们的设置时间介于5us 和10us 之间)

    RTOS 项目和非 RTOS 项目是否有不同的唤醒模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定未成功进入 BSL?

    RTOS 项目和非 RTOS 项目是否具有不同的唤醒模式?

    这取决于代码。