请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
客户使用 MSP430F5529 Rev K。根据手册中的波形、可以进入 UART BSL 模式(使用 BSL.00.07.05.04.txt)。 但是、有一组修订版 E 无法进入 UART BSL 模式。
根据 SLAZ314AD.pdf 文件、修订版 E:从 LPMx.5唤醒后、BSL 不会启动。
根据该文件中的权变措施、在仍无法成功输入的情况下、使用了最新 BSL 映像(使用 bsl.00.07.05.04.txt)。


您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃