This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:是"标称 pu 或 pd 强度"用于告诉我们启动时牵引电阻器将消耗多少电流?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217306/msp430fr2433-is-nominal-pu-or-pd-strength-telling-us-how-much-current-the-pulling-resistor-will-draw-when-enabled

器件型号:MSP430FR2433

该表显示在 FR2433的数据表中。

第5列"标称 PU 或 PD 强度"是否告诉我们启用后电阻器将消耗的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样、它取决于 PU 或 PD 电阻器值以及 VCC 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。