This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:连接屏蔽式传感器电缆

Guru**** 2542720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217626/evm430-fr6043-connection-of-shielded-transducer-cable

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

大家好、  

我有屏蔽式换能器电缆、我想知道我是否可以将屏蔽物连接到 EVM 的任何接地(例如 J9 GND)引脚以改善信号。  

感谢您的帮助

此致、

康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你当然可以尝试。

    如果另一端接地、则可能会得到接地环路。

    假设您具有差分信号+屏蔽、最好是在差分模式下使用 ADC、然后将屏蔽接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin,

    我会把它比作 USB 接地、因此与电路板接地建立良好的连接应该就行了。 不过、这并不是我们真正探讨过的内容。 我只需确保 将其接头连接到 MSP430FR6043接地平面、因为 EVM 上的调试器接地平面是单独的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。