This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:ADC 样本采集问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217087/msp430f5529-adc-sample-collection-issue

器件型号:MSP430F5529

大家好!

我正在使用 MSP430F5529发射板、尝试测量负载电阻两端的交流电流、

ADC 12位 分辨率、生成 ADC 中断并相应地进行样本收集。

我总共收集20个样本。

我面临的问题是正极 ADC 样本正被正确地 存储在阵列中、

但在负样本采集时、它在数组中显示为0。

请帮助相同的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 本身无法测量负电压、实际上可能会损坏 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F5529上的 ADC 是单端 ADC。 输入电压范围为0 - Vcc。  

    要读取负电压、我建议偏置您的信号。 偏置量将取决于信号范围、但我建议通过偏置来获得 ADC 的满量程。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复、

    您能帮助我了解如何偏置交流信号以获得正向全部样本吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 AD8222仪表放大器之类的器件、它具有内置的失调电压引脚。 我使用的遥测系统为此目的使用它们。 请注意、系统中必须具有负电压电源。

    人们可能会说、为什么测量负峰值呢? 我假设实际上可以保证您的信号是对称的。