This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:MSP430:CAN't 运行目标 CPU:EEM 轮询线程已激活

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217179/msp430fr2033-msp430-can-t-run-target-cpu-eem-polling-thread-is-already-active

器件型号:MSP430FR2033

大家好!

我正在尝试调试一些代码。 我将使用 Tera Term 传递命令。 在对一个问题进行故障排除时、我在其中一行上放置了一个断点。 当我传递命令时、程序会命中我的断点、但结果、Tera Term 限制了我的键入能力。 我无法传递我的命令。 我发现此错误消息: MSP430:无法运行目标 CPU:EEM 轮询线程已处于活动状态。 有人知道导致这种情况的原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    我不知道这个问题,但我会问我的同事。

    谢谢。

    于浩