This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:刷入 CCS 时出现 JTAG 密码错误

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215228/msp430fr4133-jtag-password-error-while-flashing-in-ccs

器件型号:MSP430FR4133

我能够使用 MS VScode 和以下代码刷写 MSP430

e2e.ti.com/.../ccs-msp430fr6972-msp430fr69xx-jtag-password

但是、当我尝试使用 CCS 刷写开箱即用内容时、我会收到 JTAG 密码错误???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    MSP403FR4133没有 JTAG 用户定义的密码、请参阅下面 通过 JTAG 接口对 MSP430进行编程。  

    我还建议阅读 用户指南中的第1.11节"器件安全"

    开箱即用示例中、在.cmd 文件(链接器文件)下、第62行和第63行会解锁 BSL 和 JTAG。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、如果您在没有显式写入的情况下写入任何内容到4xxx MSP430 FFFFFF_FFFFh 0000_0000h FF80h 至 FF83h 时、是否会锁定器件?

    如果确实如此、如何使用 CCS 发送启用此解锁值的更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我建议遵循开箱即用示例中的链接器文件、该文件为 BSL 和 JTAG 密码指定值、这会将密码明确分配给正确的存储器地址。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我没有太多的专业知识,当涉及到这种事情。 您的意思是"遵循链接器文件"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我的意思是"跟随"使用与示例相同的结构。 链接器文件是.cmd 文件、此文件包括在所有示例中。 下面是链接器文件中的存储器部分的屏幕截图、显示了设置的 JTAG 和 BSL 签名。

    您是否可以使用 简单的 GPIO 切换示例进行编程 、并告诉我它是否起作用或您是否具有相同的错误? 如果您遇到另一个错误、请向我发送错误信息。

    此致、

    Luke