This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:UniFlash 加载映像失败

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216847/msp430f5529-uniflash-failed-to-load-image

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-EXP430F5529LP

大家好、

我是一名模拟 FAE、要使用摄像头 PMIC 进行 I2C 编程、我目前遵循 BOOSTXL-TPS65033用户指南

然而,我坚持这一步,不能继续前进。

我将 MSP-EXP430F5529LP 连接到了笔记本电脑、并尝试在 UniFlash 上加载图像 acctrl_4_18.bin。

不过、此误差不断发生、

  

文件:C:/PMIC_GUI/TPS6503xx-Q1_GUI/app/firmware/acctrl_4_18.bin:加载失败。

我的控制台上会弹出这些消息。

[4/17/2023、11:19:03 AM] [ERROR] MSP430:在长度为0x7ff0的第0页上写入0x0存储块时出现问题:无法写入器件存储器
[4/17/2023、11:19:03 AM] [错误] MSP430:文件加载程序:验证失败:目标写入0x00000失败

如何解决该问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经意识到我有一个误解并犯了一个错误。

    此问题已得到解决。

    谢谢你。