This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:程序未生成.out 文件

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216302/msp430fr2033-program-not-generating-a-out-file

器件型号:MSP430FR2033

您好!

我需要帮助来解决程序无法生成.out 文件的原因。 除了此错误、没有其他错误。 这是错误:  


makefile:151: recipe for target 'Monitoring Module.out' failed
gmake[1]: *** [Monitoring Module.out] Error 1

我不确定生成.out 文件的标准是什么、但我显然不符合它的要求。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当前外出文件的日期是否在将来?

    您是否尝试过清理项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binaries 文件夹不在该目录中。 因此.out 文件也不在目录中。  

    如何清理项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了干净的按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清洁没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、第151行附近的 makefile 有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您向上滚动控制台输出、是否有任何其他错误?  此错误极为普遍。 例如、我可以通过设置将.out 文件写为只读的输出目录来获得相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 我在其中一个.c 文件中注释掉了一些函数、但我忘记了在.h 文件中执行同样的操作。 我的问题已解决。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了"no .out file error (无.out 文件错误)"之外、您还应该遇到其他错误。 实际上、我认为编译器不会关心您是否有未使用的原型。