This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:创建一个 TI-RTOS 项目。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5527, MSP430F5529, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215663/msp430f5438a-creating-a-ti-rtos-project

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 、MSP430WARE、MSP430F5527

大家好

我正努力在 CCS12中构建一个空的 RTOS 示例应用程序。  我从为 MSP430F5529提供的示例 RTOS 项目(hello、world)开始、然后移植到 MSP430F5438A。

适用于 MSP43x 的 TI-RTOS 2.20入门指南和 BIOS 用户指南提供了 一些链接、用于帮助移植到其他器件、尤其是称为"TI-RTOS 移植指南"的链接。   "构建 MSP430Ware driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库"。  在该论坛中、还有许多其他链接、指向可能为其他尝试做同样事情的人提供帮助的信息。

很遗憾、所有这些链接 对于现已不可用的 TI Wiki 来说似乎都是如此。

有人能向我提供一些最新的工作链接、以帮助移植。  尤其是我在上面提到的两个工具。

谢谢

迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Creating-TI_2D00_RTOS-Projects-for-Other-MSP430-Devices-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    您好!

    我只找到这一个。 在哪里可以找到 "构建 MSP430Ware driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库"?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    特别是说到"TI-RTOS 移植指南"

    Wayback 机器记住: web.archive.org/.../TI-RTOS_Porting_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Cash。 谢谢您、David。 "构建 MSP430Ware driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库"主题是
    实际上位于另一个"MSP43x 入门指南的 TI-RTOS 2.20 "中。

    移植指南链接上次更新于2013年、展示了基于当前 CCS 版本的一系列步骤以及大量与当前 CCS 并没有多大用处的屏幕截图。 它本身包含指向"TI-RTOS Workspace"的链接、但该链接也不可用。

    另一个链接似乎更有用、第一步说明了如何为移植到的处理器生成必要的 driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库。

    使用我当前的设置、CCS12.2、RTOS 2.20.00.06、BIOS 6.46.00.23、XDCtools 3.32.0.06、 我无法使这个过程为我的目标 MSP430F5438A 工作、所以我尝试完全如示例 MSP430F5527中显示的那样为目标处理器复制生成过程。

    它没有工作。

    该过程涉及修改提供的 tirtos.mak 文件以反映当前路径、并添加要为其生成的其他处理器的名称。 (tirtos.mak 中的原始路径反映了 ccsv7。)

    make 过程未生成任何错误、但也不会生成任何文件、尤其是用于新处理器的.lib 文件。 我注意到、应该生成的文件的名称-根据文档-似乎与软件的当前版本不一致。 我不熟悉制造流程、但在我看来、对于 CCS 和相关软件的当前版本而言、提供的 tirtos.mak 文件已经过时了。

    坦率地说、这让我想知道 TI 是否仍然支持 TI-RTOS。 我不能是唯一一个尝试将它移植到 MSP4305438A 的人。

    迪克