This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:MSP430F2619S-HT

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216079/msp430f2619s-ht-msp430f2619s-ht

器件型号:MSP430F2619S-HT

您好!

我正在查找 MSP430F2619S-HT 复位期间的 GPIO 状态。 我在论坛中发现 IOS 被配置为输入、但是在组件保持复位状态时和执行任何命令之前、我需要知道是否有上拉或下拉或什么都没有?

感谢您的帮助、

Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sofiane:

    当器件保持在复位状态时、IO 的状态未定义、并且可能悬空。 退出复位后、IO 进入数据表中定义的默认寄存器设置、直到在应用代码中进行设置。  

    希望这对您有所帮助!