This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:CapTIvate EVAL 板和 GUI

Guru**** 2807515 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1213785/mspcaptdsnctr-captivate-eval-boards-and-gui

器件型号:MSPCAPTDSNCTR
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONEFDC1004FDC2214

您好!

我正在探索各种开发板 (CAPTIVATE-PHONE、Bswp 等)。 FR2633和 FR2677兼容。 可用的选项是突出的。 我想知道下面列出的一些可能性

1.例如、如果我们使用 CapTIvate GUI 监控演示板的键盘、是否可以导出计数、触摸、电容差的 csv 数据? 我可以在"示波器 tabe"下方清楚地看到这些变化、但无法提取任何数据进行后处理。 您可以提供建议吗?

2.是否可以获得原始电容值而不是仅仅是整数?

如果问题不相关、请道歉。 我是这方面的新手。

谢谢你

此致

Hari.