This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:与计量相关的问题

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215120/evm430-fr6047-questions-related-to-metrology

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我们对 USS 设计的调优以及其他相关参数存在一些疑问。

  1. ADC 偏移: 该因素对精度和计算结果有何影响?
  2. 补偿 DToF 和 AbsToF 的变化 :实验显示,当我们选择不同脉冲计算 AbsToF 时,即使是在补偿之后,也有一定的差异。 我们需要深入了解补偿方法、并找到可用于计算 ToF 的正确峰值
  3. 电流
    1. 温度估算:由于温度升高会改变声学长度,而声学长度又会影响温度估算?
    2. 温度校准:温度校准的方法是什么? 优先选择多大的温度分辨率?
  4. 调整
    1. 比率阈值:如何调整此参数,用于大规模生产的产品
    2. USS_EXISON_LENGTH:它用于表示什么? 我们可能会观察到测量的 AbsToF 与理论上计算的 AbsToF 之间存在差异? 我们的调查结果是否正确?
    3. 多音功能对我们的应用有何帮助?
  5. 循环打滑
    1. 如何进行检测? 我们是否能够根据移位索引值检测到它? 在我们的实验中、我们已经看到当周期滑移发生时、shiftindex 中有2个跳变。 如何区分大流量和突然流量?
    2. 如何更正? 在我们的校正中、我们不是校正 AbsToF、而是直接校正 DToF。 我们怎样才能更好地纠正它?
    3. 如何减少? 从我们的观察中可以看出、某些现场条件会增加错波的发生。 您会建议如何减小相同的元件?
  6. 什么 求平均技术 您是否建议在计算中消除噪声?
    1. 是否有任何硬件筛选器体验?
  7. 将采样频率提高到8MHz 是否有任何影响/限制?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prudhvi:

    这些是很好的问题。  给我一天时间看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prudhvi:

    #3b. 温度校准- 在 USS 设计中心用户指南的"流量+温度 VFR 校准"部分中进行了说明。  USS 常见问题解答第8页上的#12中也有相关信息。

    #7. 采样频率达8MHz 时的影响/限制-在8MHz 与4MHz 时进行采样将略微增加电流消耗。  不存在限制。

    我将继续寻找您的其他问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prudhvi:

    这里是其他一些答案。

    #1 ADC 偏移-通常 ADC 捕获数据上的 DC 偏移不会对 absTOF 和 dTOF 结果产生影响。 因为燃气表算法将首先滤除直流失调电压。 但是、当观察到较大的直流失调电压时、这通常意味着原始信号较弱、并使用 PGA 上的较大增益来放大信号。 由于信号上的低 SNR、精度将会降低。  

    #2补偿 Dtof 和 AbsTof 的变化-对于燃气表、客户通常不需要知道从第一个励磁信号到第一个接收波瓣的确切 absTOF。 我们在燃气表算法中提供了50%阈值、以测量 absTOF。 如果它们改变脉冲编号、接收信号的包络将发生变化。 50%阈值将锁定至不同的波瓣。

    #3.1调整-通常客户不需要调整每个计量表的阈值。 补偿可在流速校准过程中完成。  

    #3.2 Acoustic length - USS_Acoustic_length 在算法中未使用。  

    #3.3多音调-多音调特征可以使找到相关性结果的峰值比使用单频率信号更容易。 https://www.ti.com/lit/wp/slaa814/slaa814.pdf

    #4.1循环滑移-移位指数可用于检测循环滑移问题。 而且很难区分循环滑移问题和实际大流速之间的差异。 客户通常知道仪表的最大流速、dTOF 和 absTOF 值不应超过最大限值。 他们可以使用它来设置边界。

    #4.2如何更正-通常调用重置 USS 模块 API 会有所帮助。

    #4.3如何减少-是的,正确的配置可以避免大多数这些问题。

    #6影响使用8MHz -在 dTOF 结果上可能会有跳跃(0.125us )。 因为相关性结果将有两个峰值。  

    #7 Mulipath 流量传感技术-我们建议每个通道使用一个 MCU。 和用于控制捕获时间序列的主机 MCU