This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:是否可以使用具有正电压和分钟负电流的 SAC0 (OA0O)输出

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215893/msp430fr2355-is-it-possible-to-use-the-sac0-oa0o-output-with-a-positive-voltage-and-a-minute-negative-current

器件型号:MSP430FR2355

您好!  

我启动了一个新的主题、因为我没有得到以下帖子的答案。 您是否可以为我提供支持?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212388/msp430fr2355-is-it-possible-to-use-the-sac0-oa0o-output-with-a-positive-voltage-and-a-minute-negative-current-max-20ua

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟、我一整周都在拜访客户。  

    可以在 OA 输出引脚上提供一分钟的负电流。 我还建议您尽可能降低负电流。

    此致、

    现金 Hao