This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:COM 端口掉字

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215276/msp-fet-com-port-is-dropping-characters

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR59941

MSP-FET 上的串行端口有问题。  我想弄清楚为什么它会丢字符。  

COM 端口直接连接到 MSP430FR59941。  这些线连接到 FET 的引脚12和14。  (无流量控制)

发送内容(FET 的输入):  

另一个视图(数字和模拟):  请注意信号从1.9v 摆动到0.11v MSP 由1.9v 电源供电。

Putty 显示内容:  上次复位 b RSTIFG    (请注意、"y"缺失)

Escape char (0x1B)则更明显。  即、该字符被丢弃了很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的 Putty 设置和不同的终端仿真模式、并且显示的输出没有变化。  我无法监听 MSP-FET 的流量、但我怀疑 MSP-FET 中正在发生中断。  有适用于 MSP-FET 的任何设置吗?  "我不知道。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a b、您好!

    您使用的是什么波特率?  请参照 MSP 调试器用户指南中的第5.6.2节表4、以了解支持采用不同设置的波特率。  

    此外、默认情况下、MSP-FET 在3.3V 电压下连接至目标。 您可能必须将 MSP-FET 目标电源电压设置为与目标电源相同、以使其正确连接。  

    另请注意、MSP430FR59941启动的最小电压由 SVS 设置定义。 我建议将您的系统设计为在最大启动电压数下运行、以确保您的设计在各个单元中的稳健性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我想要的。

    我使用115200波特且无流控。  (我在 MSP430FR59941上看不到任何流控制。)  当我下降到19200年时,我再也看不到任何下降的字符了。  我想使用更快的采样率。

    我想了解第5.6.2部分、表4。  MSP-FET 为何关心目标使用的 MCLK?  (仅查看得到的波特率。)  是否有适用于 MSP-FET 反向通道 UART 的设置?

    我不确定如何处理目标 VCC 设置。  我无法判断这是不是 MSP-FET 的 VCC 设置、也无法判断 MSP-FET 使用的是 MSP 芯片 VCC 值。  (我希望 MSP-FET 知道 JTAG 信号中使用的电压是多少。)  MSP-FET 的引脚4连接到电路板的1.9v 电源。  引脚2无连接。  我认为这些应该交换。  如果我想从电路板为 MSP-FET 供电、我会将其提供到引脚2。  如果我想从 MSP-FET 为 MSP 芯片供电、可以将引脚4连接到电路板。  这是偶然的吗?  (我的板自供电。  我不想通过 MSP-FET 电源运行 MSP 芯片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.6.5.2回答了我的 VCC 设置问题。  电路板似乎接线正确。

    "目标 VCC"设置是在 MSP-FET 的引脚2上提供的电压。  (由 MSP-FET 提供给连接的硬件。)