This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:_staty_获取"MSP-FET430UIF 已在使用且 quot;错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, MSP430FR2355, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212371/msp430fr2355-_still_-getting-msp-fet430uif-is-already-in-use-error

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、、 MSP430FR2522、MSP430F5529

我在5个月前遇到此问题。 就在2周前、我当时正在调试另一个 PCB。 现在我有_sample_error。 CCS 12.2以及最新的 Windows。

该错误消息一直很晦涩。 没有关于连接失败的具体阶段的反馈。

已完全重新启动 Windows、无更改。 我可以在 COM4的设备管理器中看到该调试器件

请注意、"stalle"无法告诉 CCS 什么是 COM 端口是 MSP 调试接口、也无法查看软件找到的端口是什么或是否正确、因此调试非常困难。 我们来看看这些论坛、它已经运行了10年了。

我们再试一次。 请说明导致此错误的原因。 说明如何在没有任何信息的情况下跟踪问题。 看看我以前的文章,看看我在过去尝试过什么.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得吗、CCS 支持中删除了 MSP-FET430UIF。 您可能需要下载旧版本。 如5系列、您可以在版本说明中找到更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里真的很困惑。  就在几周前、我才能够加载版本12的 CCS 的 LaunchPad 板。 我现在正在设计一个新的 PCB、并尝试使用 LaunchPad 将固件加载到其中、但出现此错误。 错误的性质意味着某些软件互锁正在发挥作用,因此软件认为加载程序当前正在使用中。

    那么问题是什么改变了? 联锁是一个可以删除的简单文件,还是比这更复杂? 在去年购买的发射台加载和加载的首选方式是什么?如何指定该特定的装载机制?

    过去10年中有关此问题的许多帖子都建议删除并重新安装 CCS。 当然,解决这个问题的方法不那么严厉。 正如我在之前的文章中讨论过的那样、对于解析过程中遇到的所有问题、"广泛覆盖"错误消息与只说"Syntax error"的编译器一样令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意_still _无法告知 CCS MSP 调试接口是哪个 COM 端口,也无法查看软件是否找到了正确的端口,从而使调试变得非常困难。

    这种请求几乎应该在 CCS 论坛中提到 、因此会议版主可能会向工程部提交错误/功能请求。 他们还更 精通 任何详细的错误日志所在的 位置、这可能导致某种解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢这个建议。 我没有意识到、设计支持论坛中讨论的问题没有引起工程部门的注意。 我上午都在寻找对 MSP430器件刷写的任何类型的概述、找不到任何内容。 有点挫败了"LaunchPad 体验"的整个目的。。

     一旦事情开始工作、我会在论坛上发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经订购了一个 MSP-FET、以防 MSP-FET430UIF 的问题未得到解决。 花了一天时间看所有的文章和信息我能,没有单一的清晰一致的向下加载方法和如何设置 CCS 为一个给定的方法。 注意如何使 CCS 移除"拥有"MSP-FET430UIF 的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的,我也发现它很长一段时间。 感谢您的评分 我假设您为 MSP430FR2355订购一个 LaunchPad 会更便宜且易于评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有几个回复,但是,没有进展。 总结:

    1) 1)我处于与大约3周前在同一个处理器芯片上工作的完全相同的设置(MSP420FR2355)

    2)我没有加载任何新的程序,因为他们.

    3) 3)我为这个新电路板创建了一个新的 CCS 工程。

    4) 4) LaunchPad 板是唯一插入任何 USB 端口的器件。

      我已经阅读了回复这个问题所建议的各种帖子。 大多数版本都是非常旧的、不是当前 CCS 或 Windows 版本。

      该错误消息表示有一个针对 MSP-FET430UIF 的所有权机制。 没有我在哪里找到方法来验证、确定"什么"拥有它或看到如何"清除"任何锁定机制是所有权的。

      有一些".DLL 不同步"注释。 是的,这种问题是为什么 Windows 只是一个不幸的软件。 但完全没有 CCS 所期望的"如何下载_current_.dlls"、而且完全没有理由期望加载 USB .dll 会"清除"任何 MSP-FET430UIF 的所有权。 我怀疑当 MSP-FET 器件一天左右送达时、会出现同样的问题。

      我正在寻找尝试的东西,给定了以上关于我的环境和问题的信息。 重点应放在:

    a)如何下载当前要编程的任何.DLL

    b)触发所有权消息的确切内容、以及如何删除任何软件所有权锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到 MSP-FET 上的同样问题、请告诉我。

    实际上、我知道 MSPFET430UIF 与 USB 转 COM IC 和 MCU 组合在一起。 对于 MSP-FET、它与具有 USB 功能的 MCU 结合使用。 这意味着 MSP-FET 可以仿真多个 COM 功能。 我记得吗、它有一个公共 COM 端口和一个 JTAG COM 端口。 也许这就是 CCS 如何根据 USB ID 或其他东西判断 MSP-FET 的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件明天到来,会建议。

    您能为如何"下载正确的.DLL"和"只是" 已经在使用中"错误消息的含义提供任何答案吗? 对于具有多个步骤的进程,错误消息是无用的。

    几周前、我怎么能够在不同的 PCB 上对完全相同的处理器芯片进行编程、而现在却无法在新的 PCB 上对任何内容进行编程? 这里可以了解编程器件的流程起作用的地方。 CCS 软件的步骤应该为:

    1) 1)找到正确的 USB 端口、就像在设备管理器中显示的那样

    2)打开端口

    3) 3)查看您是否可以与 LaunchPad 板上的任何内容交谈

    4) 4)查看您与之交谈的内容是否是您尝试编程的内容。

    在错误消息提供有关哪个步骤失败的详细信息之前、此支持论坛将继续查看此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否首先尝试一下 MSP-FET。 我因公出差、很抱歉没有太多时间搜索内部材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我为 SpByWire More 连接 MSP-FET (仅2条线路和接地)。 CCS "找到"了它、并且对 MSP-FET 的软件更新运行正常。 然后、它经过2次尝试、以使用430MSPFR2355识别我的 PCB、但它确实下载了该程序(甚至在第一次尝试时运行其中的一部分)。

      CCS 中的接口的行为不同、特别是它不能"复位"器件、所以您无需下载即可重新启动它。 与直接使用通过 USB 连接的 LaunchPad 器件进行工作相比、加载过程更慢。

      我将其称为部分优势、现在必须参与此 PCB 的计划。 然后、我将尝试使用 LaunchPad、看看它是否仍然有效。 如果不是、那么这个问题仍然有效、我只能通过一种方法对器件进行编程。 并且仍然需要更好的错误消息。

      我有一些我很快就会处理的 MSP432器件(SimpleLink RF)、我在这些器件上使用 JTAG 接口。 我希望 MSP-FET 可用于这些器件。

      安全移动、我将在此处建议进度、并等待有关 LaunchPad 设备无法将 DU 连接到"已使用"问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我想我会犯错误。 我根据来尝试 MSP_FET430UIF:

    IDE:CCS 12

    MCU:MSP430FR2522

    调试程序:MSP_FET430UIF。

    我发现它可以起作用。 "Alreact use"可能是由于您打开多个 CCS 而导致的。 这意味着您有不止一个软件尝试与 MSP_FET430UIF 通信。 dll 指的是这一个:

    e2e.ti.com/.../3051.MSP430.dll

    2.如果 MSP-FET 可以正常工作。 我假设您的 MSP-FET430UIF 可能已损坏。  另一个可能是您的 MSP-FET430UIF 可能不由 TI 提供。  正如我所知、很多鹿特丹也生产自己的 MSP-FET430UIF。 我的图片中的这本书是在 TI 制作的、已经出库了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议如何仅下载该.dll

    请注意、我没有 MSP-FET430UIF。 我在尝试连接到 LaunchPad 时出现该错误。 大约3周前、我能够连接到它、最终没有任何变化、然后我收到了错误。 这让我回到了:

    我只有1个 CCS 副本正在运行。 我收到 MSP-FET430UIF 已经在使用的错误。 我不知道怎么会这样。 这似乎是某种类型的锁定机制。 我该如何清除它?

    我可以使用新的 MSP-FET 器件下载到目标 PCB。 当我完成这个项目时、我将尝试连接一个新的 LaunchPad、看看它是否起作用。 如果不是、我将回到我开始的位置。 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LAUNCHPAD 是 MSP-EXP430FR2355。 当您尝试连接 LP 时、会遇到问题。 我想您的手柄损坏了。 它与.dll 没有关系。 LP 上的调试器应为 eZ-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这样,这是第二个烧毁我。 它在3周前正常工作、我再次连接了它并产生了错误。 第一次看到 MSP4302355之后、我又购买了2个备用。

    希望将 MSP-FET 插入 PCB 时能够更加稳健一些。 我的编程接头具有 ESD 保护、因此我从未烧毁过。 我还希望、当我将注意力转向搭载 MSP432 SimpleLink 处理器的 PCB 时、可以使用 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果要保存 LP、我建议您使用 MSP-FET 从良好的 LP 读取调试器侧的 MSP430F5529存储器、并将其下载到不好的 LP、看看是否能正常运转。

    2. MSP-FET 可与 MSP432P401搭配使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      值得一试 如果我在谷歌/搜索周围将很清楚如何使用 MSP-FET 从芯片下载内存(假设这是您提到的 MSP430F5529)?

    它也值得一试、因为它可以回答我看到的有关"已在使用"消息的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 MSP-FET、您可以参阅以下文档:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau680/slau680.pdf?ts=1681277859038&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fzh-cn%252FMSP-EXP430FR2355%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware