This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:RTC 校准

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215066/msp430fr6972-rtc-calibration

器件型号:MSP430FR6972

我在项目中使用的是 MSP430FR6972微控制器。

我尝试使用引脚 P1.0来生成校准信号、以进行 ofset 电芯、但不生成信号。

如果我使用端口 P2.2、一切都会很好地工作。

哪里有问题。

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、P1.0和 P2.2的配置如下所示

    第二个是如果 DMAE0功能用于任何其他引脚、请勿使用 P1.0引脚作为 RTCCLK 输出。 选择一个替代 RTCCLK 输出引脚。