This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:VLO 规范

Guru**** 2931670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1209995/msp430fr2522-specification-on-vlo

器件型号:MSP430FR2522

大家好、

  1. 您能否在 LPM 3、4处共享 VLO 的最大/最小数? 数据表显示典型值为15%、但数据表中没有关于最大值/最小值的说明。
  2. 在提到的数据表中、有两种类型的漂移、一种是温漂、另一种是电压漂移。
    因为数据表中的温度漂移具有0.5%/C、所以频率漂移每1C 为0.5%。 关于电压漂移、频率是否可以为每1V 有4%的漂移? 在这种情况下、电源电压不会产生漂移的电压是多少?

 

谢谢、此致、

七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanii

    问:您能否在 LPM 3、4处共享 VLO 的最大/最小数? 数据表显示典型值为15%、但数据表中没有关于最大值/最小值的说明。

    答:内部超低功耗低频振荡器侧重于系统低功耗性能。 它不是高精度的时钟。 因此、生产日期表上没有最大/最小数据。 您能否解释一下这项参数要求的背景?

    Q:由于温度漂移在数据表中具有0.5%/C、因此频率在每1C 下具有0.5%的漂移是可以的吗

    答:是的。  1度温度漂移下的典型0.5%频率漂移  

    Q:频率是否可以为每1V 具有4%的漂移  

    答:可以。 通常 在1V 电压漂移下具有4%的频率漂移  

    问:在这种情况下、电源电压没有漂移的电压是多少?

    A:这里没有标准电源电压、因为参数基于频率差(漂移)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去(其他 MSP430系列)、VLO 的额定值为+/-50%、中心模糊类似于10kHz。 我个人见过8-12kHz 这样的器件(不用非常费劲地看)。

    假设 FR2系列的 VLO 实现相同、我怀疑 LPM3/4的-15%(FR2系列)在这个范围上是累加的、因为我在其他系列中没有看到 LPM 的东西。

    SLAA340显示了如何校准 F2系列器件上的 VLO (例如、SMCLK-ticks/VLO-tick)。 我希望该方法能够适用于 FR2:

    https://www.ti.com/lit/ml/slaa340a/slaa340a.pdf

    也就是说、这只是背景信息;我不知道为什么 FR2系列没有范围规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    Q:内部超低功耗低频振荡器侧重于系统低功耗性能。 它不是高精度的时钟。 因此、生产日期表上没有最大/最小数据。 您能否解释一下这项参数要求的背景?

     A: 使在睡眠模式期间捕获电容式传感器的周期和 VLO 的容差带来响应时间。 客户需要了解最坏的响应时间情况、他们需要最大/最小值。 请分享 VLO 的最大/最小数。

     

    电源电压漂移的系统设计注意事项。

    您能否分享温度漂移和电源电压漂移的条件(参考)? 例如、如果条件 Ta = 25°C、客户可以按如下方式计算65°C 下的容差。

    • 65°C 下的温度漂移为(65°C–25°C)* 0.5%/C = 20%

     

    谢谢、此致、

    七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DCO 时钟测量 VLO 时钟。 我认为这种方法也适用于 MSP430FR 器件。

    谢谢 Bruce!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San

    Q:使在睡眠模式期间捕获电容式传感器的周期、VLO 的容差带来响应时间。 客户需要了解最坏的响应时间情况、他们需要最大/最小值。 请分享 VLO 的最大/最小数。

    答:是的。 我可以了解客户对最大/最小频率从工作模式降低到 LPM3/4模式的要求背景。 我查看了内部系统、这里没有该最大/最小值数据。 请核实客户是否可接受此处典型的15%参数。 我想他们可以测试多个器件来检查读取频率降低的数据。

    问:您能否分享温度漂移和电源电压漂移的条件(参考)? 例如、如果条件 Ta = 25°C、客户可以如下所示计算65°C 下的容差。65°C 下的温度漂移为(65°C–25°C)* 0.5%/C = 20%

    答:根据数据表、条件是3V。 同时、典型数据也是0.5%/°C。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    Q:使在睡眠模式期间捕获电容式传感器的周期、VLO 的容差带来响应时间。 客户需要了解最坏的响应时间情况、他们需要最大/最小值。 请分享 VLO 的最大/最小数。

    答:是的。 我可以了解客户对最大/最小频率从工作模式降低到 LPM3/4模式的要求背景。 我查看了内部系统、这里没有该最大/最小值数据。 请核实客户是否可接受此处典型的15%参数。 我想他们可以测试多个器件来检查读取频率降低的数据。

     

    [Michiaki]让我从内部讨论一下。

     

    问:您能否分享温度漂移和电源电压漂移的条件(参考)? 例如、如果条件 Ta = 25°C、客户可以如下所示计算65°C 下的容差。65°C 下的温度漂移为(65°C–25°C)* 0.5%/C = 20%

    答:根据数据表、条件是3V。 同时、典型数据也是0.5%/°C。

     

    [Michiaki ]这意味着温度漂移和电源电压漂移的规格是基于 Ta = 25C 和 Vcc 3V ?
    换句话说、总温度漂移可以根据 Ta = 25°C 时的差值进行计算。 关于电源电压漂移、基准应该为 Vcc = 3V。 我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San

    [Michiaki ]这意味着温度漂移和电源电压漂移的规格是基于 Ta = 25C 和 Vcc 3V ?
    换句话说、总温度漂移可以根据 Ta = 25°C 时的差值进行计算。 关于电源电压漂移、基准应该为 Vcc = 3V。 我的理解是否正确?

    VLO 频率温度漂移条件为3V

    VLO 频率电源电压漂移条件为1.8V 至3.6V

    频率漂移是频率差。 因此、不存在"标准"。

    等等。 我们可以计算出、在 Vcc 为3V 的情况下、25°C 至35°C 之间的频率差为5%。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

     

    您能否分享 Vcc = 3V、典型值为10kHz 时的温度条件?

    谢谢、此致、

    七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San

    我想您的问题已经通过我们的邮件讨论解决了。

    请帮助单击解决的按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    可以告知在 Vcc = 3V 时典型值为10kHz 的温度条件吗?

    此致、

    七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San

    温度条件是完整温度范围。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

     

    fVLO 是否为真:在建议的工作温度范围内,Vcc 3V 时典型值为10kHz? 如果是、客户应如何处理0.5%/°C 的 VLO 频率温漂?

    例如、一个器件在 Vcc 3V、0C 时具有10kHz、而另一个器件在 Vcc 3V、85C 时具有10kHz。 我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San

    定义一个剖面。 10kHz 是典型值。 该典型值的测试条件为3V 和整个温度范围。