This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:USB-FET 错误"写入存储器块时出错。 无法擦除设备内存(QUOT);

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1213261/msp430fr5959-usb-fet-error-trouble-writing-memory-block-could-not-erase-device-memory

器件型号:MSP430FR5959
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我使用 USB-FET 已有很长时间。   

现在、当尝试使用调试器下载程序时、出现以下错误:

"在长度为0xa00的页0上的0x4400处写入内存块时出现问题:无法擦除设备内存"。

第二个 MSP-FET 单元也存在同样的问题。

我可以使用 Elprotronic XStream-ISO FlashPro430下载程序、没有问题。

有什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elwood:  

    看类似的帖子,这似乎可能是几件事,有时是硬件问题,有时是配置问题。  

    MSP-FET 是否正在供电、或者目标是否已通电? 这是定制 PCB 还是 LaunchPad?

    使用 MSP-FET 和 FlashPro430时、是否正在使用相同的软件进行尝试和编程?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、谢谢!

    我有许多定制 PCB (目标供电)。  看来有些工作是断断续续的。  我发现了一个我忘记了的旧 launchpad (外部供电)。  它似乎始终如一地工作。  

    所有单元的软件和硬件都相同。  所有 JTAG 连接似乎都良好。 希望我能够最终缩小问题的范围。  

    Elwood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elwood,

     编程时、您可以使用更短的电缆尝试其他几种方法。 信号质量方面的裕度可能很低。

    当您尝试刷写 BLINK 项目等示例项目之一时、是否在"麻烦"的电路板上仍然出现此问题?

    此致、
    Brandon Fisher