This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:复位问题

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1214791/msp430f5438a-reset-problem

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我尝试通过 GPIO 引脚使用接触器继电器来控制24V 直流电机、但有时控制器会自动复位、有时 I2C 显示屏会挂起。

 上述问题的原因是什么?


微小的电压 干扰是否会 导致控制器复位?


3.重置控制器的原因是什么?

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有带3.3 V 线圈的继电器吗? 切换需要多少功率? 在它关闭时、您可能会得到一个尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有带3.3 V 线圈的继电器吗?

    我要使用光耦合器将3.3V 转换为24V。

     切换需要多少功率?  
     24V 用于开关。

    在开关关闭时会出现尖峰?

    激活接触器后、有时会出现尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要续流二极管和从24V 到3.3V 电源的完全隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有这么多的方式,这可能会发生, 书籍 已经写了这个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如社区在此处暗示的那样、MSP430很可能会注入大量噪声、可能的接地反弹、甚至可能导致此类问题的电力线上电压骤降/噪声。 我建议查看此应用手册以及提到的其他资源。 现在、本应用手册面向 ESD、但类似的原理和技术也可有效应对 EMC/EMI 问题。

    您还应在电机运转时监控电源线、RST 线以及可能的 JTAG 线、并且还将发生复位。 这可以向您提供噪声或电压尖峰/压降进入器件并导致问题的信息。