This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:禁用 BSL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1214373/msp430fr2475-disable-bsl

器件型号:MSP430FR2475

您好!

我想确认、如果我通过将0x55555555写入 MSP430FR2475 FRAM 中的地址0xFF84来禁用 BSL、这意味着 I2C 或 UART 无法访问它。 我也没有填充 BSL 配置寄存器。

此外、如果以这种方式禁用 BSL、应用程序代码实际上是如何加载到 FRAM 上的? 即、如果 BSL 被禁用、如何在 MSP430上启动? 谁跳到应用程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samyukta:

    我想确认、如果我通过将0x55555555写入 MSP430FR2475 FRAM 中的地址0xFF84来禁用 BSL、这意味着 I2C 或 UART 无法访问它。 我也没有填充 BSL 配置寄存器。

    [/报价]

    正确、这将禁用通过 I2C 或 UART 进行 BSL 访问。 实际上、它完全禁止调用 BSL、因为任何调用它的尝试都将 被视为空存储器访问并导致 NMI。

    Unknown 说:
    此外、如果以这种方式禁用了 BSL、应用程序代码实际上是如何加载到 FRAM 上的? 即、如果 BSL 被禁用、如何在 MSP430上启动? 谁跳转到应用程序代码?

    MSP430仍将执行正常的启动例程、并一如既往地跳转到应用程序代码、你将永远无法跳转到 BSL 模式。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]