大家好
IAM 尝试通过禁用 XT1和 XT2来启用参考时钟。 以下是我用于它的函数。

在此 IAM 不清楚是否启用了参考时钟以及 XT1是否禁用。 然后、MCU 将以通过 REFO 启用的16MHz 频率运行。 我的理解是否正确? 此外、XT1连接到32678Hz 晶振、而 XT2连接4-32MHz 之间的任何晶振。 在这种情况下、REFO 也连接到连接到同一晶振、而该晶振则连接到 XT1或不同的晶振。 这里的 IAM 有点困惑。 请引导我了解这一点
此致
KOKILA K.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
IAM 尝试通过禁用 XT1和 XT2来启用参考时钟。 以下是我用于它的函数。

在此 IAM 不清楚是否启用了参考时钟以及 XT1是否禁用。 然后、MCU 将以通过 REFO 启用的16MHz 频率运行。 我的理解是否正确? 此外、XT1连接到32678Hz 晶振、而 XT2连接4-32MHz 之间的任何晶振。 在这种情况下、REFO 也连接到连接到同一晶振、而该晶振则连接到 XT1或不同的晶振。 这里的 IAM 有点困惑。 请引导我了解这一点
此致
KOKILA K.