This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430是 CMOS 器件吗?

Guru**** 2794755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1213705/is-the-msp430-a-cmos-device

MSP430是 CMOS 器件吗?

我之所以提出这个问题、是因为他们的数据表将电源引脚标记为 VCC、而不是 VDD。 VDD 标签通常用于 CMOS 器件的电源引脚、而 VCC 通常用于 RTL、TTL 和 ECL 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。 MSP430不是 CMOS 器件。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是正确的。 MSP430不是 CMOS 器件。[/报价]

    是什么呢? 五十多年来、CMOS 一直是制造低功耗器件的唯一方法。

    在任何情况下、电源引脚使用的符号都无法很好地区分由于用法不一致而导致的过程。 在 CMOS 器件上很容易找到 Vcc 示例。 我想到了 CDP1802和 HM6116。

    VDD 和 VSS 对 NMOS 器件有意义、因为它与 MOSFET 漏极和源极的连接方式相匹配。 CMOS 不太适合、因为源连接到两个电源轨并漏极连接到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金:

    感谢您的答复。 请注意、我没有说明 MSP430由哪种类型的逻辑构建、而是问它是由什么构建的。

    如果不是 CMOS 器件、那么它是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要说 BiCMOS 具有整合双极的功能