This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6731:MCU 是否可以被大功率电动机的干扰所震惊而在没有看门狗的情况下仍然死亡?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1214379/msp430f6731-can-mcu-be-shocked-died-by-interference-from-high-powered-electrical-motors-and-remain-died-despite-watchdog

器件型号:MSP430F6731
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我们一直在调查与我们使用 MSP430和 CC1310构建的产品相关的一些问题。 可能是由于附近电机的干扰、我们的某些 CC1310无线电偶尔会进入永久复位状态、直到将新固件版本下载到 CC1310中。 但在一个特定的故障器件中、我们意识到 MSP430本身也被震惊了死亡且从未恢复。 由 MSP430控制的段 LCD 保持开启但处于静态、并且在通过 CC1310发送最后一个数据包后没有其他日志条目写入板载 EEPROM 芯片。 经过一段电源循环后、MSP430本身可以再次工作、而 CC1310则进入了复位环路。

我不明白的部分是为什么 MSP430无法自动恢复。 如果看门狗未至少每16秒触发一次、我们已打开看门狗计时器以使系统复位。 某些干扰是否会严重到导致看门狗计时器死亡的程度?

请建议:

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闩锁需要一个下电上电恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说当发生闩锁时、看门狗会停止工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗是否可以正常工作并不重要、因为它无法清除闩锁条件。 只有下电上电才能做到这一点。