This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:中断系统将存储多少个挂起的请求?

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1214374/msp430fr2433-how-many-pending-requests-will-the-interrupt-system-store

器件型号:MSP430FR2433

这是一个有关所有 MSP430微控制器的问题。

在 MCU 正在处理一个 ISR、而多个中断请求进入中断系统的情况下、那些等待处理的请求将被挂起。

中断系统将存储多少个待处理的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断标志(IFG)是所有中断源、所以每个 IFG 一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当你以这种方式来看待它时、你是正确的。

    我应该知道的。