This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:UCS 中的失效防护机制

Guru**** 2500805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212937/msp430f5358-fail-safe-mechanism-in-ucs

器件型号:MSP430F5358

大家好、  

我们在项目中将 MSP430F5358 IC 用作电路板管理控制器(BMC)、我们有一些与此 IC 相关的问题。
 1. BMC 的振荡器出现故障,BMC 的时钟未提供。 在这种情况下、MSP430F5358中提供了失效防护机制、用于从外部时钟源切换到作为时钟源的内部振荡器。
 2. MSP430F5358的最小和最大功耗是多少?
此致、  
KOKILA K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokila、

    您可以在 UG 章节 5.2.12中找到相关信息、了解 UCS 模块失效防护操作。  

    有关电流消耗的信息、请参阅器件数据表的第8.4和8.5章。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的回复。

    用户指南中提到了 UCS 模块的故障安全操作、但是如何验证我们的变量是否具有此支持? 或者是否所有 MSP430系列都支持? 在数据表中、我找不到与失效防护操作相关的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    当在用户指南中引用时、我们便知道失效防护机制需要 XT1、XT2、REFO。 在 MSP430F5358的数据表中查看后、所有这三个模块都可用。 我可以总结一下、MSP430F5358中提供了失效防护机制吗?

    此致

    KOKILA K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 MSP430F5358提供失效防护机制。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 而且我有一个疑问、比如、当我启用 XT2并且失败后、MCU 将切换到 REFO 或 XT1 (在代码中、我没有给出关于 XT1的任何信息)。 XIN 和 XOUT 之间连接32.678kHz。 请告诉我、在此情况下会发生什么情况。