This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PGMR:使用 CAPTIVATE-PGMR 连接定制电路板时会发生错误

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6045, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1213450/captivate-pgmr-an-error-occurs-when-connecting-a-custom-board-using-captivate-pgmr

器件型号:CAPTIVATE-PGMR
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6045、EVM430-FR6047

将 MSP430FR6045定制板连接到 USS 程序即可进行测试。

PC 和定制板使用 CAPTIVATE-PGMR 进行了连接。
在使用它的某个时候、当我在 USS 程序中运行 Connect 时、会发生以下错误。

"检测到多个具有相同 VID/PID 的 HID 设备。 只能连接一个设备。"

我没有连接除 CAPTIVATE-PGMR 板之外的任何其他器件。


断开然后重新连接或重新启动 PC 不能解决问题。

将 CAPTIVATE-PGMR 连接到另一台 PC 并对其进行测试时、确认它可以正常工作。

为什么会出现此问题? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    仅供参考-对于 MSP430FR6045 USS 系列 MCU、我不相信 CAPTIVATE-PGMR 的 USB HID 串行桥会起作用。  它使用不同于 EVM430-FR6047 PCB 上 USB HID 串行桥的通信协议、我认为它具有不同的 VID/PID。 您可以使用 CAPTIVATE-PGMR 的 eZ-FET 编程器对目标进行编程和调试、但您将无法与 USS GUI 进行通信。

    关于您看到的错误消息、如果您关闭 USS GUI、断开所有 TI EVM/Programmer、然后启动 USS GUI、再连接 PGMR、您仍会看到错误消息吗?  如果是、请尝试重新启动 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 MCU 无关。 即使我选择仅连接 PC 和 CapTIvate 而不连接自定义板、也会显示相同的消息。

    如果我在另一台 PC 上以相同的方式进行测试、USS GUI 窗口底部会显示消息"USS show HID Bridge connected-- waiting for device"。

    另外、先前也使用 USS GUI - MSP430FR6045进行了测试。 突然、在某个时候、发生了这种情况。
    正如我之前所说的、即使在重新启动 PC 后、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    这真的很奇怪。  当您连接 CapTIvate 编程器时、它应该显示为 USB HID 器件。  这没什么特别的。  那么、这可以在一台 PC 上工作、但在另一台 PC 上不工作、对吗?

    您是否知道如何在 PC 上使用 Windows PowerShell?

    如果没有、请打开命令行窗口并键入  如果不使用<>、则键入以下命令。

    Get-PnpDevice -class Hidclass -PresentOnly | Where-Object{$_.PNPDeviceID -like 'HID\VID_2047*'}| FT InstanceId、Status、FriendlyName

    您看到的内容应如下所示:

    在正常工作的 PC 和给您带来麻烦的 PC 上进行尝试。

    请告诉我您看到了什么。