This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5436A:MSP430F5436AIZQW 迁移到 MSP430F5436AIZCAT、有何差异?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1213517/msp430f5436a-msp430f5436aizqw-migration-to-msp430f5436aizcat-what-is-the-differences

器件型号:MSP430F5436A

尊敬的专家:

在 PDN# 20201117001.3中、PCN 提到了建议的迁移是 MSP430F5436AIZQW -> MSP430F5436AIZCAT 。 但是替换代码是 Q:  

这意味着 Q =与被比较器件具有相同的功能和引脚排列、但并不完全等效。

我是否能够知道中提到的差异 、但不是完全等效? 哪个器件不是等效的?  

我能否知道我是否知道顶部 IC 标记在这里、如何知道这是  MSP430F5436AIZQW 还是 MSP430F5436AIZCAT?

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    封装的不同之处在于、新封装使用层压板来放置封装基板。 器件、X 和 Y 尺寸相同、占用空间也相同。 通过查看器件无法区分差异、但旧封装的最大高度为0.74mm、新封装的最大高度为0.64mm。

    此致、

    Luke