This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:如何确定哪个器件已处于"正在使用"当您获得"MSP-FET430UIF 已在使用"错误时、如何确定编程器的名称

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212373/msp430fr2355-how-to-dertermine-which-device-is-already-using-the-programmer-when-you-get-a-msp-fet430uif-is-already-in-use-error

器件型号:MSP430FR2355

与我在本论坛上发布的一个更大问题相关的一个更具体的问题。

如果我拔下 MSP430FR2355 LaunchPad、我将得到 错误:

  初始化仿真器时出错:
  未找到 USB FET

如果我随后将 LaunchPad 插入 USB 端口、我在设备管理器中看到它为"MSP 调试接口(COM4)"。

如果然后我尝试对 Launch Pad 进行编程、我会收到臭名昭著的错误:

  MSP-FET430UIF 已在使用

这就意味着、在某处、有一个概念、"某件事"已经在使用编程器。 如何确定哪些调试器"拥有"以及"解锁"、以便可以再次对 LaunchPad 进行编程?

CSS 版本12.2、最新版本 Windows 10。