This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:v6中的 Grace 3下载链接? 或 v12中的 CCS App Center?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212584/msp430f2272-grace-3-download-link-in-v6-or-ccs-app-center-in-v12

器件型号:MSP430F2272

尊敬的 TI 支持团队:

我已经收到了基于 MSP430F2272的其中一个传感器的固件代码、我并没有自己开发这段代码、而是在论坛中研究了一些问题、很显然这段代码是用 grace 3编写的。

我在使用 CCSV12进行编译时收到该错误消息

****构建完成****
发生构建文件生成错误。
产品 com.ti.sdo.grace v3.0.1.59当前未安装、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..

我不想更改配置、也不想真正使用 grace、因为板不会更改、我只想对用于传输传感器数据的 UART 协议进行一些更改。

那么、我能否以某种方式解决它而不使用 grace (前提是生成的 Grace 代码已经存在并且大概是项目的一部分)?  

此外,我无法找到下载 v3.0.1.59版本的 grace Anywhere。

在 v12中、"CSS App Center"不工作(为什么?) 至少从星期四开始。 我删除了防火墙、但似乎仍然无法连接

然后、我尝试安装 CCS v6 (大概是支持 Grace V3的最后一个版本...) "CSS APP Center" 打开、但它似乎没有 Grace。  

我在 CCS v6开源 Explorer 中查看过、但也有无法连接到云的情况...

最后、我需要找到一种将新映像刷写到 MSP430并进行调试的方法、并且我注意到新的 MSP430 FET 编程器(版本2)似乎只能在 CCS v7中工作。 我需要版本1吗?从何处可以获得?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我安装了 CCS v6.2。 将尝试使用6.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Grace 不再受支持、请参阅该 主题 以了解更多信息。

    您将需要从构建中删除 grace 文件(.cfg)、但需要重新创建相关的安装文件(Grace 执行外设的初始化)。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我知道 Grace 不再受支持。不幸的是、线程没有提供有关如何"重新创建关联的安装文件"的太多信息、您能更具体一点吗?  

    对不起问题,但我不熟悉恩典,所以不知道它在做什么,当它还在使用.

    此致、

    阴凉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    Grace 程序会创建外设配置、其中包括位分配。 您将需要重新创建外设初始化以补偿 Grace 的移除。 我建议查看相关示例代码、这里有一个 UART 示例 供参考。

    通过查看屏幕截图中包含的文件、您需要配置 ADC、UART、I2C 外设;尽管我不知道原始程序利用了 grace 的多少。

    此致、

    Luke