This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433:需要对 MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)进行固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个更新步骤)。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2433, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211982/msp430fr2433-msp430fr2433-a-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet-click-the-update-button-to-update-the-firmware-and-launch-your-debug-session-this-may-require-several-update-

器件型号:MSP430FR2433
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET、、 UNIFLASH

你好,这里 Dolv,我已经阅读了很多论坛与这个老问题,但我没有找到解决方案的论坛:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629006/msp430fr5994-msp430-error-initializing-emulator-a-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629006/msp430fr5994-msp430-error-initializing-emulator-a-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886006/ccs-msp430fr2355-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet

因为只是命名而没有得到一个错误的解决方案:

"初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要进行固件更新。 点击"Update (更新)"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个更新步骤)。 "

并重复相同的操作:

请尝试执行第5.6.5.3节 MSP-FET HID 冷启动中的步骤

如果有一种方法可以在 eZ-FET 上执行 MSP-FET HID Coold Boot 我的微控制器 msp430fr2433的精确调试器让我知道,我想解决它,谢谢

-Dolv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dolv:

    在"设备管理器"中查看时、是否看到电路板 eZ-FET 已连接? 它应该与以下内容类似(COM#可能有所不同)。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, CCS 的最后版本日期今天31/03/2023,我用默认的在线 bllin.c 示例证明它,不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dolv:

    您是说尝试通过 CCS Cloud (https://dev.ti.com/ide)?)进行刷写还是从 Resource Explorer 拉取闪烁示例并尝试在独立 CCS 中进行刷写?

    您是否尝试过其他 USB 电缆、USB 端口或 PC? 我的下一个建议是尝试在 CCS 云或 Uniflash (https://dev.ti.com/uniflash)中刷写一个示例项目、仅验证这不是 电路板*问题。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon:

    我没有尝试过 CCS cloud ,我使用桌面 CCS 最后的版本来搜索示例和闪存它, energìa 也有类似的错误一个无限循环固件加载,

    另外、当我连接 launchpad 时、绿色 led 闪烁1毫秒、然后只是关闭以永远打开红色 led、PC 不是问题端口也不是板、但我希望它有一个解决方案  

    Thaks.

    - dolv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    好的我尝试第一个 uniflash 我按照步骤,我应该充电的映像,任何例子? 我试着去做,然后告诉你

    .dolv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dolv,

    任何 示例都可以、闪烁示例也可以。

    听起来您的 ezfet 上的固件可能已损坏。 您可以尝试 David 在这个帖子中讨论的步骤: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/237389/msp-fet430uif-firmware-update-problems-fet-bricked-then-resolved

    您需要 下载 MSP Flasher 才能尝试: https://www.ti.com/tool/MSP430-FLASHER

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,布兰登,我做了所有的步骤,我不能得到解决 uniflash 的, mspflaher 等:

     *退出 Update Bootlader 并重新启动固件。
    * FET 固件是最新的。
    *正在读取 FW 版本...完成
    *设置 VCC 为3000mV……
    #出口: 44.
    #错误:无法设置设备 Vcc
    *断电...完成
    *正在断开与设备的连接...
    *------------------
    *关闭时出错:无法设置设备 Vcc

    电影软件不想更新或修复

    .dolv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dolv:

    这可能 不仅仅是 固件问题、还可能是硬件或设置问题。 如果您探测 eZ-FET lite 上 LaunchPad 上的3.3V 电源轨、您看到电压电平是正确的吗? 是否正确填充了所有跳线?  

    此致、
    Brandon Fisher