This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430 F6779:通过 EVM430上的 UART 引脚进行数据检索的故障排除 F6779:寻求建议和解决方案

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211193/evm430-f6779-troubleshooting-data-retrieval-through-uart-pin-on-evm430-f6779-seeking-advice-and-solutions

主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779和 MSP430F6779

大家好!

我目前正在使用 EVM430 F6779、并尝试通过 UART 引脚检索数据、如下图所示:

最初、我能够成功检索数据。 然而,第二天,打开仪表,我在屏幕上看不到任何数据, LED 仍然亮起。 我已经进行了两个月的故障诊断、但尚未找到解决方案。

考虑到我处理此问题的时间过长而未能成功、可能是硬件问题导致了此问题。 如果在这个社区有任何人拥有这方面的专业知识并能够提供帮助,我会非常感激。

我也非常感谢这个社区的任何人可能提供的任何见解或建议。 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请检查(1) EVM430-F6779的电源、具体请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/slaa577g/slaa577g.pdf

    这块板上有 JTAG 接口。 然后、请考虑(2) 通过 JTAG 接口将 MSP-FET 或 MSP-EXP430F5529LP 与此 EVM430-F6779连接在一起。 启动并运行目标 MCU MSP430F6779上的任何代码以检查 MCU 是否正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应, 为电源卡供电3.3V 所以我不认为它是一个电源问题, 但我注意到、TX en 和 Rx en 之间存在一个电路。对于开发套件、我将在3周内用该电路来测试微控制器是否正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    >>但我注意到 TX en 和 Rx en 之间存在电路

    我是否知道在 tx en 和 Rx en 之间的电路中是否找到该链路?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TX EN 和 Rx EN 之间确实有一个电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!