This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:基于 LFXT 的 UART 接口将被锁定

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211708/msp430fr6047-uart-interface-based-on-lfxt-gets-locked-up

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们一直看到多个板上的 UART 锁定问题。

电路板从任何问题开始、锁定问题随机发生。

发生问题时、 CTL5寄存器中的 LFXTOFFG 会被置位。

但是、即使在恢复晶体输出后、UART 端口仍然不工作

我们使用的电路和晶体部分与评估板完全相同。

Abric

ABS07-32.768kHz-9-T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    LFXTOFFG.CTL5是 LFXT 振荡器故障标志。

    我可以知道您使用的是哪种电路板吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我们正在我们自己的电路板上测试、该电路板被称为 TI 评估板。  
    晶体电路和布局完全相同。  
    如果您能提供一个安全的位置来共享设计文件、我会将文件发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    正如我通过电子邮件提到的、可以放心地使用我的电子邮件地址直接向我发送设计文件、然后我将能够与晓东和 MSP 团队共享这些文件、以便以安全的方式进行审查、从而保护您的 IP。

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    《MSP430 32kHz 晶体振荡器 》是用于了解 LF 晶体设计的参考文档。 谢谢!