This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:FRAM 存储器中采用默认出厂值?

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204578/msp430fr4133-default-factory-value-in-fram-memory

器件型号:MSP430FR4133

在用户首次对器件进行编程之前、FRAM 存储器位置的预期值是多少?

我对信息存储器的位置特别感兴趣。  

在哪里指定了这一项吗? 我在系列或器件数据表中都找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试的所有器件上的这个值是否都是凭经验的0xff、但它是否指定了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    没有具体说明、但在测试后、器件的主要和信息部分将被擦除。 唯一不能擦除的区域是 TLV 数据、因为它是校准和器件特定的信息。 电视线的位置和说明可在 数据表 表格9-27中找到。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "已擦除"对于 FRAM 而言毫无意义。 不同之处在于编程软件往往向 FRAM 写入0xFF、因此它看起来就像已擦除的闪存存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认 FRAM 信息在出厂时新鲜出炉的 MSP430FR4133芯片样片中全部包含0xff。

    最好在某个地方指定这一点、这样我们就可以依赖于该条件。