This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:许可证

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211598/msp430f5358-license

器件型号:MSP430F5358

大家好  

是否需要任何许可证/接头、如 NDA、才能在生产中使用 TI 代码

此致

KOKILA K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源代码示例:

     *以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无
     *修改,只要符合以下条件即可
     *满足:
     *
     ** 源代码的重新分发必须保留上述版权
     *   请注意,本条件清单和以下免责声明。
     *
     ** 二进制形式的再分发必须复制上述版权
     *   通知,本条件清单和下述免责声明
     *   与分发一起提供的文档和/或其他材料。
     *
     ** 德州仪器公司名称和名称均不相同
     *   其贡献者可用于认可或推广派生的产品
     *   从本软件未经事先书面许可。
     *
     *本软件由版权持有者和贡献者"按原样"提供
     本站明确声明不作出任何种类的所有明示或暗示的保证,包括但不限于关于适销性、适用于
     *对特定产品的适销性和适用性的暗示保证
     *免责声明。 在任何情况下,版权所有人或
     *贡献者对任何直接、间接、偶然、特殊、
     *示例性或后果性损害(包括但不限于:
     *替代产品或服务的采购;使用、数据或利润的损失;
     *或业务中断)然而造成和任何责任理论,
     *无论是在合同,严格的责任,或侵权(包括疏忽或
     *其他)因使用本软件而产生的任何原因、
     *即使被告知此类损害的可能性。
     *-/版权-*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokila、

    提供的文本 Keith 是一个标准 BSD-3子句。 您可以随意对代码执行任何操作、只需在源代码中保留版权声明和许可证文本、如果您将其作为二进制文件发布、则需要在软件清单中包含此信息。  

    此致、
    Brandon Fisher