This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:不使用 MSP430GCC 的 CCS 汇编器程序

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211562/msp430fr6989-ccs-assembler-program-without-the-msp430gcc

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430-GCC-OPENSOURCE

我最近从 TI 网站下载了 MSP430-GCC-OPENSOURCE。 我想创建一个汇编程序项目、此项目在 msp430gcc-file 中使用汇编程序和连接器。 是否可以在不使用编译器的情况下创建这样一个项目?  编译器会将自己生成的运行时文件放入其中。 但我没有得到答案如何停用它。

我希望您能理解我的问题。

库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用汇编器没有什么困难。 我把它用于 eForth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有编译器? 我知道如何在 CCS 中使用汇编器、但编译器一开始就被调用。 这是我希望避免的情况。 编译器不应对项目产生任何影响。

    对不起,但我完全是个新手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工程的完整源代码和 makefile 位于包含的链接中。 我使用 msp430-elf-as 直通路、无 IDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在也是这样做的。 感谢您的帮助!