This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:探头模为回流焊、计算风速时如何计算流速 m/s

Guru**** 2522310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1209976/msp430fr5043-the-probe-mold-is-reflex-how-do-you-calculate-the-flow-rate-m-s-when-calculating-the-wind-speed

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

横轴模式的风速根据以下信息中的公式计算。  

探头模具更改为反射型。 下图显示了在计算风速时如何计算流速 m/s、以及如何确定 L 角、时差、上行时间、下行时间。 请帮助确认。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户希望我们确保什么?

    他希望我们为他计算方程 V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    对不起我键入的错误。

    他想知道 在计算风速时如何计算流速 m/s、以及 如何确定 L 角、时差、上行时间、下行时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我可以知道有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 L 和角度、它是在客户设置转换器和接收器后固定的。

    上游时间和下游时间

    对于时间差、它等于 上行  时间减去下行时间。 不过、因为时差非常短。 它由我们的 alogirhm 计算得出。  

    我想这一切都是对 USS 非常了解的基础。 我建议客户参考用户指南。