This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430-GCC-OPENSOURCE 搜索最新版本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1210994/msp430fr6989-msp430-gcc-opensource-search-for-latest-version

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430-GCC-OPENSOURCE

我最近从 TI 网站下载了 MSP430-GCC-OPENSOURCE。 Mitto Systems GCC Windows 安装程序、包括 支持文件"是我需要的 zip 文件。 我注意到它不是最新版本、仍处于2012年水平。 有人知道我可以从何处获得最新版本吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有查看详细内容。

    但是、您可以随时使用 Wayback Machine: web.archive.org/.../msp430-gcc-opensource

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看时、我会看到:"版本:9.3.1.2发布日期:2021年7月22日"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但下载 zip 文件后、您可以看到文件来自2012年。 这就是 为什么我这么想。

    从 CCS 应用中心安装 msp430-gcc 后、我得到了正确的版本。 例如、"msp430-elf-as"来自2020年、那会更好。

    但感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2012年? 这将是一个诀窍、因为这是从 Mitto 系统接管维护工作之前开始的。 (有几个早期版本的链接、但没有很多。) 或许在 TI 接管之前就已经存在了。 我仍然有一些 mspgcc 文件,他们有2012时间戳.