This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:基于波形捕获的超声波传感水表计量技术

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1205754/msp430fr6047-waveform-capture-based-ultrasonic-sensing-water-flow-metering-technology

器件型号:MSP430FR6047
你(们)好!
我们公司正在计划将 MSP430FR6047用于超声波水计量应用、如果您能尽快帮助我们解决下面列出的问题、我们将不胜感激;
  1. 绝对飞行时间(absToF)由一个两阶段过程确定 、即采集和 跟踪、此时需要解决的问题是: 跟踪算法如何 确定信号是否到达以及信号是否与先前信号相同?
  2. 如何选择有效  Toffset  值?
  3. 请随附一本参考教材 、 其中  详细介绍了相关、插值和飞行时间计算算法。

e2e.ti.com/.../Ultrasonic-Sensing-Subsystem-Reference-Design-for-Water-Flow-Measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档可能可以帮助您:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa889a/slaa889a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    谢谢你。 但是、我已经阅读了德州仪器有关这个主题的所有文档、但是找不到能够对所有内容进行深入解释的文章、所以我才提出了这个问题。 我真的需要一本参考教科书、或者有人能够深入解释计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    下面是一个条件。

    第1步:搜索所有峰点。

    第2步: 进行一些内插以获得曲线

    第3步:我们可以根据阈值查找偏移量

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    谢谢、但我想知道的是;

    1. Toffset 范围为何不从零开始? 从图中可以看到、它从大约0.5微秒开始。

    2.如何获得/设置阈值?

    3、 绝对飞行时间(absToF)由一个两阶段的过程确定,即采集和跟踪,目前的问题是:跟踪算法如何确定一个信号是否到达,以及它是否与先前的信号相同?

    请尽量详细阐述所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    对于 AbsTOF、请包含以下项目:

    1. 脉冲时间 Tp
    2. 起始 ADC 时间-> Taddc
    3. 从 ADC 捕获到阈值时间-> Toffset

    因此 AbsTOF = Tadc-TP+Toffset。

    实际上、  dTOF 精度对测量精度的影响最大、而不是 AbsTOF。

    如何选择良好的阈值:

    我们将峰值点的11%设置为阈值默认值。 事实上,最好的一点应该是 峰点,这个点与前者和后者有很大的差距。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    谢谢、您能 谈谈问题1和3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    希望此图表可以帮助您:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    非常感谢、如果您能解释第3个问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    本文档包含有关此方面的更多详细信息:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能否将上面提到的公式与下面附加的图像中的公式关联起来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    tnis 公式报告计算实际 AbsTOF 的方法:

    从发出的脉冲到转换(T1)直到得到波形 n*peak point (T2),这就是 Tprop。

    然后还有 alos 的时间名为:Tupscorr、该时间由 Lobe 算法计算得出。

    那么 AbsTof 是指从 发送第一个脉冲 补偿 获取第一个脉冲:  

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson

    感谢您的答复。

    但是、在您之前发送的以下白皮书中、您添加了 Toffset、但在上面讨论的 TI 文档中减去了它、我感到很困惑。 那么、您能否解释一下这两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我绘制的图片基于 USS 代码内的一些命名、因此会与实际文档有所不同。 请遵循文档的描述。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好的