This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:BSL 程序下载失败

Guru**** 2920400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5244, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197901/msp430f5244-bsl-program-download-failure

器件型号:MSP430F5244
Thread 中讨论的其他器件:MSP-GANGUNIFLASH

使用 TI MSP-GANG 编程器下载程序、并使用 BSL 模式

一旦程序下载完毕、再次下载时就会出现问题,程序下载失败时到达"验证"步骤;此时、使用 MSP-GANG 编程器读取程序代码、发现代码为空。  

仅传递编程步骤,使用 MSP-GANG 编程器读取程序代码、代码仍然为空。MSP-GANG 编程器报告的特定错误如下:

正在执行 主 进程...
…………
  2 : 获取 密码
  3 : 获取 密码
  4 : 初始化 目标
  5 : 正在加载 FBSl
  6 : 启动 FBSl
   第7章:我是谁  
   第8章:我是谁  
  9 : 删除信息
  第10章:我是谁  
  第11章:我是谁  
  第12章:我是谁  
  第13章:你是我的女人  
  第14章:你是我的女人  
  第15章:我是你的  
  第16章:我是你的  
  第17章:我是你的  
 第18 章:我是你的  
  第19章:我是你的  
  第20章:我是谁  
  第21章:我是你的  
  第22章:我是你的  
  第23章:我是你的  
  第24章:你是我的女人  
  第25章:我是你的  
  第26章:你是我的女人  
  第27章:我是你的  
  第28章:我是谁  
  第29章:你是谁  
 第30章 :我  
错误 58: 验证 错误
失败
错误 58: 验证 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是、您已经对芯片进行了一次编程、然后您希望再次对 MCU 进行编程。 您在第二个编程过程中看到过这个问题吗? 该问题仅在特定 MCU 上发生? 还是所有 MCU? 请确认一下这些问题。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、您已经对芯片进行了一次编程、然后您希望再次对 MCU 进行编程。您在第二个编程过程中看到了这个问题吗?  

    是的、无论您使用的是 BSL 模式还是 SBW 模式、一旦您对其进行编程、当您再次使用 BSL 模式时、将出现此错误

    该问题仅在特定 MCU 上发生? 还是所有 MCU?

    所有 MCU 都存在这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您首次对芯片进行编程后、是否仍可以擦除 INFO 和 MAIN 闪存? 如果您仍然可以擦除它们、请先擦除它、然后再次尝试对芯片进行编程。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片仍然可以重复擦除、在对芯片进行擦除和编程后、问题仍然存在

    我尝试了很多方法,但没有解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 Setup->Memory 选项的屏幕截图?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已在代码中使用信息存储器? 如果没有、请尝试使用仅主存储器配置。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的代码,中使用信息存储器、并 尝试使用仅主存储器配置。  但没有解决问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可以在第一次使用时将您的程序文件发送给我们吗? 让我在实验中尝试一下。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5244.txte2e.ti.com/.../password.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     程序文件:5244.text

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是否获得了测试结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从我最近访问客户以来、我还没有进行过测试。 我将在回办公室并找到 MSP430F5244芯片来测试它时进行测试。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是否获得了测试结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我正在尝试找到 可供测试的 MCU。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是否获得了测试结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我尝试在 F5529 Launchpad 上加载您的代码。 并且、可以通过 Uniflash 将文件5244.txt 成功加载到电路板中。 我将另一个测试文件加载到 MCU 中、然后仍然可以成功写入 MCU。  

    此致、

    现金 Hao