This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:编程错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1210505/msp430fr5969-programming-error

器件型号:MSP430FR5969

大家好、大家好、我是 TI MCU 的新用户。 我正在尝试使用 CP2102通过 BSL 模式对 MSP430FR5969 MCU 进行编程,以实现快速 LED 闪烁指令。

在范围内验证 BSL 调用信号后、我尝试通过删除 DTR 进行编程、但它会遇到一些确认错误、如所附的所示。 请告诉我我在做的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我是否可以知道 MSP430FR5969和 CP2102之间的 BSL 连接  

    MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB) 是关于 BSL 用法的参考文档。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,首先感谢您的回复。

    我也怀疑 CP2102分别与 Tx (24)和 Rx (25)引脚 MCU 的 TX 和 Rx 连接。 但当我交换它们时、它会给出针对 Tx_BSL_Version 和 Rx_DATA_Block 命令锁定的 BSL 错误消息。

    连接为:CP2102:-- MSP430FR5969 (48) PIN

    3.3 V:--37 (VCC)   、GND :--36 (VSS)、  DTR:--RST(23)、  RTS:--test(22) ,而 CP2102的 Rx 和 Tx 与 MCU 的 TX(24)和 RX(25)同时使用;

    请提出建议