请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 大家好、大家好、我是 TI MCU 的新用户。 我正在尝试使用 CP2102通过 BSL 模式对 MSP430FR5969 MCU 进行编程,以实现快速 LED 闪烁指令。
在范围内验证 BSL 调用信号后、我尝试通过删除 DTR 进行编程、但它会遇到一些确认错误、如所附的所示。 请告诉我我在做的错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、大家好、我是 TI MCU 的新用户。 我正在尝试使用 CP2102通过 BSL 模式对 MSP430FR5969 MCU 进行编程,以实现快速 LED 闪烁指令。
在范围内验证 BSL 调用信号后、我尝试通过删除 DTR 进行编程、但它会遇到一些确认错误、如所附的所示。 请告诉我我在做的错误
大家好
我是否可以知道 MSP430FR5969和 CP2102之间的 BSL 连接
MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB) 是关于 BSL 用法的参考文档。
谢谢!
您好,首先感谢您的回复。
我也怀疑 CP2102分别与 Tx (24)和 Rx (25)引脚 MCU 的 TX 和 Rx 连接。 但当我交换它们时、它会给出针对 Tx_BSL_Version 和 Rx_DATA_Block 命令锁定的 BSL 错误消息。
连接为:CP2102:-- MSP430FR5969 (48) PIN
3.3 V:--37 (VCC) 、GND :--36 (VSS)、 DTR:--RST(23)、 RTS:--test(22) ,而 CP2102的 Rx 和 Tx 与 MCU 的 TX(24)和 RX(25)同时使用;
请提出建议