This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:需要 EMDC 校准

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1209421/msp430i2041-need-emdc-calibration

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S、MSP430I2040

您好!  

我正面临一个类似的问题、电压和电流匹配、但所有其他数据点都过时了。

然后我们尝试校准。  

第一相-测试设置输入参数230V、1A 和.5、如功率分析仪上显示的相位角。 按"开始"、然后"应用"就功率和能量读数而言似乎没有任何变化。 相位角会发生很大跳跃。  

然后是增益-相同的测试输入参数。 首先按下 START、然后应用、功率和电能读数没有变化。  

我们将非常感谢您提供任何帮助。  

此致

Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我可以知道您在评估中使用的是什么电路板吗? EVM430-I2040S—MSP430i2040分项计量 EVM 或定制电路板?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong:  

    我们在 EVM-I2040、EVM-F6779和我们的定制电路板上尝试了此功能。 遗憾的是、我们没有高端校准和交流负载 Eqp。

    我认为相位角是问题所在、因此我们已尝试各种方法来校准相位角。

    在随附的图片中、您可以看到、电流为1A、相位角为0.5度是230V 的测试参数。

    此致

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您能否确认以下是正确的校准方法。

    第一相-测试设置输入参数230V、1A 和.5、如功率分析仪上显示的相位角。 按"开始"、然后"应用"就功率和能量读数而言似乎没有任何变化。 相位角会发生很大跳跃。  

    然后是增益-相同的测试输入参数。 首先按下 START、然后应用、功率和电能读数没有变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bilal

    我不熟悉 EVM 设置和 EMDC 校准。 我想我需要更多时间来研究和理解您的问题。

    同时、请找到

    解决方案参考: 使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量功率

    EMDC 用户指南: 电能测量技术指南

    希望这些材料对您有所帮助

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziodong:  

    如果你熟悉这一点,它不能被别人谁拿起。  

    我们花费了大量的时间和精力来整合这一系统。 有200多件 F6779和 i2040库存。